工具/软件:Linux
尝试让 OpenCV 示例在我们基于 AM5728的平台上运行。 我们使用最新的 Arago 版本作为基准。
当我按照此处的说明操作时(您的文本呈现拒绝让我将其粘贴为链接、它会继续将其呈现为图像、因此我将其放入代码片段中):
processors.wiki.ti.com/.../OpenCV_AM57_Test_Instructions
我不会得到相同的结果。 指令的输出显示:
我的输出为:
CTEST_FULL_OUTPUT OpenCV 版本:3.1.0 OpenCV VCS 版本:未知 构建类型:发布 并行框架:TBB CPU 特性:NEON
我看不到任何 OpenCL 平台。
但是、如果我运行中的示例
/usr/share/ti/examples/opencl/platforms
我看到 OpenCL 平台被正确检测到:
版本:OpenCL 1.1 TI 产品版本01.01.09.1 (2016年10月20日15:48:24)
供应商:Texas Instruments、Inc.
配置文件:full_profile
器件:TI 多核 C66 DSP
键入 :Accelerator
单位 :2.
频率 :0.75 GHz
GLB 内存 : 163840 KB
GlbExt1内存: 0KB
GlbExt2内存: 0KB
MSMC 内存 : 1024KB
LOC 内存 : 128 KB
最大分配 数: 147456 KB
那么、它可能与 OpenCV 有关吗? 在运行时是否有某种方法可以启用 OpenCV 的调试输出? 还有其他想法吗?