This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SOC 上存在的片上 PLL 总数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599135/66ak2h14-total-onchip-plls-present-on-the-soc

器件型号:66AK2H14

您好!

66AK2H14数据表第1页中提到有五个片上 PLL。 我想知道这些 PLL 是什么。

我对 PLL 感到困惑、因为在浏览数据表和硬件设计指南时、我可能会注意到超过10个 PLL (主 PLL、系统 PLL、ARM PLL、DDR3APLL、DDR3BPLL、 导通 PLL、SRIO PLL、AIF PLL、SGMII PLL、SRIO PLL、PCIe PLL、 超链接0 PLL、超链接1 PLL、XFI PLL、USB PLL 等)。

谢谢、此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    器件数据手册的第10.5节对此进行了说明。 根据本节、有主 PLL、ARM PLL、DDR3A PLL、DDR3B PLL 和导通 PLL。
    硬件设计指南是一个常见文档、它试图包含所有 Keystone II 器件的所有特性、要查看 Keystone II 系列的每个芯片中可用的器件、您应该参阅其特定的数据手册。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    如果只有5个 PLL:主 PLL、ARM PLL、DDR3A PLL、DDR3B PLL 和导通 PLL、

    您能否告诉我应用的输入时钟:HYP1CLK、HYP0CLK、PCIECLK、SRIOSGMICLK 将如何得到乘法/除法以获得所需的接口频率?

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    正确的是、66AK2H14器件中有许多 PLL。  Yordan 为您列出了 SOC 级 PLL:主 PLL、 ARM PLL、DDR3APLL、DDR3BPLL、PASS PLL。  主 PLL 也称为系统 PLL、因为它为大多数 SOC "系统"逻辑生成时钟。

    如您所示、高性能 SERDES 接口中也有 PLL:SRIO PLL、 SGMII PLL、PCIe PLL、超链接0 PLL、超链接1 PLL、 XFI PLL 和 USB AIF PLL 接口保留在66AK2H14器件中、因此不使用 AIF PLL。  这些 SERDES PLL 是针对这些千兆位 SERDES 接口所需的低相位抖动的专用实施方案。

    我的响应中列出的所有 PLL 都是真正的 PLL、必须进行正确编程并需要适当的输入参考时钟。  DDR3接口还包含每个 IP 宏块中的 DLL、但这些 DLL 不可编程。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢您提供的信息。

    您能否向我简要介绍 SOC 级 PLL 如何连接到 SerDes PLL?

    数据表的第10.5节(图10-7)说明了 SYSCLK1输出将馈送到所有外设、包括 SGMII、超链接和其他千兆位 SERDES 接口。 因此、我无法理解为什么多千兆位 SERDES 接口具有不同的 PLL。

    提前感谢。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上一帖子的更正:

    数据表的第10.5节(图10-7)说明了 SYSCLK1输出将馈送到所有外设、包括 SGMII、超链接和其他千兆位 SERDES 接口。 因此,我无法理解为什么千兆位 SERDES PLL 需要单独的外部输入。

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    SYSCLK1及其分离衍生产品被路由到许多 IP 块、包括 SERDES 块、以实现通过内部交换结构进行数据传输。  但是、这些时钟的质量(即相位抖动和精度)不足以 用于 SERDES 数据通信。  此外、不同的 SERDES 接口具有冲突的参考时钟要求。  因此、每个 SERDES 接口都有其自己的基准时钟输入。  这使得客户能够提供他们选择使用的接口所需的时钟质量。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供相关信息。

    SERDES 时钟输入还具有可改变频率的 PLL。 这是否会降低时钟质量?

    此致、

    Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    SERDES PLL 专用于能够将输入基准频率相乘以为 SERDES 逻辑提供时钟、从而使接口满足所需的规格。  它们是 SERDES 电路块的组成部分。

    Tom