您好!
66AK2H14数据表第1页中提到有五个片上 PLL。 我想知道这些 PLL 是什么。
我对 PLL 感到困惑、因为在浏览数据表和硬件设计指南时、我可能会注意到超过10个 PLL (主 PLL、系统 PLL、ARM PLL、DDR3APLL、DDR3BPLL、 导通 PLL、SRIO PLL、AIF PLL、SGMII PLL、SRIO PLL、PCIe PLL、 超链接0 PLL、超链接1 PLL、XFI PLL、USB PLL 等)。
谢谢、此致、
Madhu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
66AK2H14数据表第1页中提到有五个片上 PLL。 我想知道这些 PLL 是什么。
我对 PLL 感到困惑、因为在浏览数据表和硬件设计指南时、我可能会注意到超过10个 PLL (主 PLL、系统 PLL、ARM PLL、DDR3APLL、DDR3BPLL、 导通 PLL、SRIO PLL、AIF PLL、SGMII PLL、SRIO PLL、PCIe PLL、 超链接0 PLL、超链接1 PLL、XFI PLL、USB PLL 等)。
谢谢、此致、
Madhu。
马德胡
正确的是、66AK2H14器件中有许多 PLL。 Yordan 为您列出了 SOC 级 PLL:主 PLL、 ARM PLL、DDR3APLL、DDR3BPLL、PASS PLL。 主 PLL 也称为系统 PLL、因为它为大多数 SOC "系统"逻辑生成时钟。
如您所示、高性能 SERDES 接口中也有 PLL:SRIO PLL、 SGMII PLL、PCIe PLL、超链接0 PLL、超链接1 PLL、 XFI PLL 和 USB AIF PLL 接口保留在66AK2H14器件中、因此不使用 AIF PLL。 这些 SERDES PLL 是针对这些千兆位 SERDES 接口所需的低相位抖动的专用实施方案。
我的响应中列出的所有 PLL 都是真正的 PLL、必须进行正确编程并需要适当的输入参考时钟。 DDR3接口还包含每个 IP 宏块中的 DLL、但这些 DLL 不可编程。
Tom
马德胡
SYSCLK1及其分离衍生产品被路由到许多 IP 块、包括 SERDES 块、以实现通过内部交换结构进行数据传输。 但是、这些时钟的质量(即相位抖动和精度)不足以 用于 SERDES 数据通信。 此外、不同的 SERDES 接口具有冲突的参考时钟要求。 因此、每个 SERDES 接口都有其自己的基准时钟输入。 这使得客户能够提供他们选择使用的接口所需的时钟质量。
Tom