请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
大家好、
我们希望使用 UART1通过 UART1读取数据。 我们有一个使用 am3352 (Sitara)处理器的定制板。
我们能够发送数据、无论我们是不能使用同一 UART 进行读取的。 我们使用的是波特率为9600的默认配置。
当接收到任何数据时、Linux 中的"read()"函数调用将不会被阻止、但读取的字节数显示为零。
这可能是什么问题。
此致
Sudipta。