This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:UART1读取问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599283/linux-am3352-uart1-read-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

我们希望使用 UART1通过 UART1读取数据。 我们有一个使用 am3352 (Sitara)处理器的定制板。

我们能够发送数据、无论我们是不能使用同一 UART 进行读取的。 我们使用的是波特率为9600的默认配置。

当接收到任何数据时、Linux 中的"read()"函数调用将不会被阻止、但读取的字节数显示为零。

这可能是什么问题。

此致

Sudipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudipta、

    您能详细说明吗? 您如何在 AM335x 中设置波特率? 您使用的软件包是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    感谢您的回复。 实际上、我将使用从互联网读取的示例程序进行更新。

    我已附上程序文件供您参考。 请访问 me.e2e.ti.com/.../Read.c

    此致

    Sudipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudipto、

    什么连接到 UART 的另一端? 您是否确定另一端正在发送数据?