This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRA756:能否在 J6中介绍硬件调平原则?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597813/compiler-dra756-could-you-please-introduce-the-hardware-leveling-principle-at-j6

器件型号:DRA756

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、专家:

我的客户关于 J6 DDR3内存控制有一些问题、请给我们一些建议。

问题1:在 TRM 15.3.4.8中、J6使用硬件调平。 但它没有引入硬件调平方法。 DDR3硬件调平是否会将特殊数据模式写入 DDR IC 并读回数据、以填充写入调平寄存器、读取数据眼图调平寄存器和读取 DQS 调平寄存器? 硬件调平是否会填充最大值、最小值、最佳值。 (寄存器位于0x4C00 0230 0x4C00 0280 0x4C00 0258 0x4C00 0208)

问题2:我们是否有文档介绍了如何仿真 DDR3的 DDR3眼图? 客户希望模拟 DDR3信号完整性、但他们不知道如何使用 IBIS 模块。

我可以在 AvatarEMIFtool 中找到软件调平工作方法。 但硬件调平没有给我们清晰的描述。

此致!

韩涛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 DDR 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1:硬件完全在 EMIF PHY 和 DDR 存储器之间进行矫正。 DDR3 JEDEC 标准(JESD79-3F)的第4.8节详细介绍了写入调平概念。 对于读取调平、PHY 使 DDR 的多用途寄存器(MPR)能够读取预定义的图形。 DDR3 JEDEC 标准中也介绍了 MPR。 硬件调平不会填充 EMIF_EXT_PHY_CONTRAING_*寄存器;但是,硬件调平返回的最佳值可以从 EMIF_PHY_STATUS_*寄存器中读取。 如果启用了硬件调平、则 PHY 将使用从硬件调平而不是从 EMIF_EXT_PHY_CONTINL_*寄存器获得的 DLL 比率值。

    Q2:我不知道 TI 提供的任何说明如何仿真 EMIF 接口的文档;但是、第三方软件可用于使用 IBIS 模型仿真 EMIF 接口。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的建议。

    关于 Q2:IBIS 模块我找到了一个关于它的 APN。 也许其他人可以使用此 APN。(www.ti.com/.../spra839a.pdf)

    此致!

    韩涛