This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:K2G CA15的 hello world:链接库"c"

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599133/66ak2g02-hello-world-of-k2g-ca15-linking-library-c

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

您好!

我的 K2G CA15处于以下状态。

n`t ARM 加载正确、但您看不到任何输出、则检查 GNU 链接器是否在链接器设置中链接到半主机库(librdimon)。 如果未链接、请转至 CCS 工程中的 GNU 链接器设置并将"rdimon"添加到链接的库中

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Bare_Metal_Examples

我 尝试了一些选项、并且能够看到 Hello 输出。  在我的环境中,似乎 不仅需要添加"rdimon",而且还需要添加"c"。  您能给我一些关于添加"c"的建议吗?

CCSv6.2
EVMK2G 板载 XDS200

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    我不确定我是否完全理解您的问题... 请分享您对链接器所做的确切更改吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我添加了两个链接器选项、如下所示。 添加"c"是否合适?

    此致、

    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为不需要"c"。 按照您的第一篇帖子中的分步指南进行操作。 我能够在不进行任何修改的情况下使裸机示例正常工作。

    此致、
    Yordan