This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4378:McSPI 数据传输延迟

Guru**** 2555870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597910/rtos-am4378-mcspi-data-transfer-delay

器件型号:AM4378

工具/软件:TI-RTOS

我使用:
-Embedian 的 SMARC-T4378;

CCS6.1.3.00034;

- TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X-EVM-03.02.00.05;

TI-RTOS BIOS_6_46_01_38。

当数据通过 McSPI (带 EDMA)传输时、观察到50ns 的暂停。 我是否可以立即获得传输?

我先前曾谈到一个类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/594693

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了。 我不能访问 google 文档共享服务、它被防火墙阻止。 文件有多大? 您是否能够直接连接到这里? 我需要了解如何测量50ns。 起点和终点是什么? 谢谢!

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 - SCLK SPI2、2 - MOSI SPI2、3 - SCLK SPI4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了示波器正交、它看起来 SPI2 SCLK 与 SPI2 MOSI 同步。 我不理解 SPI4 SCLK 与 SPI2的关系以及这个52ns 延迟是什么。

    要进一步控制 SPI 中的延迟、您可以配置:
    1) MCSPI_CHxCONF 寄存器位26:25 TCS0
    2) 2) MCSPI_MODULCTRL 寄存器位6:4 INITDLY

    此致、Eric