This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:如何获得 DM385 CPU 温度?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598875/dm385-how-do-get-the-dm385-cpu-temperature

器件型号:DM385

大家好、

我们正在使用具有 IPNC3.5 RDK 的定制 DM385板。
我们要测量 DM385 CPU 温度吗?  如何获得 DM385 CPU 温度?

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    您应该使用连接到某些 DM385接口(I2C、SPI)的外部温度传感器。 有关更多信息、请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../343301
    e2e.ti.com/.../361699
    e2e.ti.com/.../237721
    e2e.ti.com/.../156118

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我们不需要环境温度。 我们要测量内部芯片(DM385)温度吗?


    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raj、

    您应该放置与处理器封装具有良好温度接触的外部传感器。 目标是让您的传感器精确测量处理器封装温度。 然后、您可以使用基本公式计算结温(内部裸片温度)。 您可以参考数据表"10.1 AAR 热性能数据"部分以及 wiki 下方的内容

    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Thermal_Considerations
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Thermal_Chamber_Experiment

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    另请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    结论

    1)无散热器-在大多数情况下、大多数散热都是通过 PCB 导通(与对空气的对流相比)产生的。 根据传导估算结温的合理方法是使用数据表中的等式9和 PSIJb。 它将根据测得的 PCB 温度估算结温。 例如、在 DM8148上、无气流的 PSIjb 为3.44度/W、因此在2瓦功率下、结温将比 PCB 温度高大约6.88度。 这在没有散热器时适用

    结温= Tpcb + PSIjb x 电源

    2)对于散热器-使用散热器时估算结温的合理方法是使用公式6。 它计算温度上升至环境温度、并且考虑了传导效应、因为它涉及 ThetaJA。

    例如,如果公布的 ThetaJA 为11.67度/瓦,THETAJC 为0.39度/瓦,如果散热器 Theta SA 为26.9度/瓦,则忽略 Theta cs,我们会发现温度上升比环境温度高8.17度/瓦

    3) 3)请注意、如果您忽略 ThetaJcs、则计算结果只是将 JA 的热阻与散热器的热阻并联。 也就是说,如果 ThetaSA 比 IC ThetaJA 大得多,散热器就不会有太大的帮助,因为并联电阻主要是较小的项。 例如、在列出的示例计算中、散热器电阻是封装 ThetaJA 的2.3倍。 因此、它只能使热降解提高30%左右。

    4) Theta-cs 根据热界面的几何形状(面积和厚度)以及所使用的材料进行计算。 热润滑脂的典型热导率为~0.8W/m-c 您可以使用封装几何形状、TIM 的假定厚度以及公式7来计算 Theta-cs。

    谢谢、

    帕维尔