This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:如何删除 ttyS2 dev 上的 Linux 消息?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597548/linux-am5728-how-can-i-remove-linux-messages-on-ttys2-dev

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用的是 AM572x 定制板

我想使用 Linux 控制台 ttyS1、DSP 控制台使用 ttys 2。

但是、ttyS1和 ttyS2对 Linux 控制台的显示是相同的。

然后、我想知道如何删除 ttyS2 dev 上的 Linux 控制台消息。

ttyS1日志:

U-Boot 2016.05-00118-g68750ff-Dirty (2017年4月19日- 14:24:54 +0900)

CPU:DRA752-GP ES2.0
型号:TI AM5728 IDK
电路板:AM572x IDK REV
DRAM:2GiB
MMC:sdr104没有 pinctrl
ddr50没有 pinctrl
sdr50没有 pinctrl
sdr25无 pinctrl
sdr12没有 pinctrl
OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.

三、会议的报告

中间省略

........................................................................

(小部分
(小部分
[确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
[确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[确定]已到达目标网络。
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
cpsw 48484000.Ethernet eth0:链路速率高达- 100Mbps/全速-流控 Rx/TX
IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
正在开始网络名称解析...
[确定]已在 ttyS1上启动串行 Getty。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
[确定]已开始网络名称解析。
[确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[确定]启动登录服务。
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 telnetd.service ...
正在启动 tiipclad-demon.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
[确定]已启动 tiipclad-demon.service。
正在启动 thttpd.service ...
[确定]已启动 thttpd.service。
正在启动 rng-tools.service ...
[确定]已启动 rng-tools.service。
正在启动 gdbserverproxy.service ...
[确定]已启动 gdbserverproxy.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
ext4-fs (mmcblk0p2):恢复完成
ext4-fs (mmcblk0p2):已安装的具有有序数据模式的文件系统。 OPTS:(空)

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS1

Arago 2016.08 am57xx-EVM ttyS1

am57xx-EVM 登录:

ttyS2日志:

U-Boot SPL 2016.05-00118-g68750ff-脏 污(2017年4月19日- 14:24:54)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am57xx-beagle-x15'
安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am572x-idk'
选择配置"am572x-idk"、FDT 'FDT@2"
正在读取 u-boot.img

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

Arago 2016.08 am57xx-EVM ttyS2

am57xx-EVM 登录:

此致、

John Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    root@am57xx-EVM:~# systemctl disable serial-getty@ttyS2.servICE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我认为... 引导序列后允许此应答。
    这些输出是在根文件系统脚本中设置的?

    我想在启动 AM5728时而不是在启动序列后删除 ttyS2 Linux 消息。

    此致

    John Kim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指这些消息?

    U-Boot SPL 2016.05-00118-g68750ff-脏 污(2017年4月19日- 14:24:54)
    DRA752-GP ES2.0
    尝试从 MMC1引导
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am57xx-beagle-x15'
    安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am572x-idk'
    选择配置"am572x-idk"、FDT 'FDT@2"
    正在读取 u-boot.img
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以参考此链接[1]

    [1] developer.toradex.com/.../how-to-disable-enable-debug-messages-in-linux

    谢谢、
    Prabhakar LAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想删除此消息。

    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|

    Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

    Arago 2016.08 am57xx-EVM ttyS2

    am57xx-EVM 登录:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题是在运行期间 DSP 消息与 Linux 消息一同出现。
    那么我看不到 DSP 消息。

    ttyS2Log 示例:
    U-Boot SPL 2016.05-00118-g68750ff-脏 污(2017年4月19日- 14:24:54)
    DRA752-GP ES2.0
    尝试从 MMC1引导
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am57xx-beagle-x15'
    安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am572x-idk'
    选择配置"am572x-idk"、FDT 'FDT@2"
    正在读取 u-boot.img

    [DSP1]内核初始化
    [CMEM] ARM-DSP 共享内存初始化完成。
    [UartTask] Init。
    [PCIe]初始

    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|

    Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

    Arago 2016.08 am57xx-EVM ttyS2

    am57xx-EVM 登录:


    此致、
    John Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复。

    我解决了这个问题。

    ------------------------------------------------------------------

    root@johnkim-VirtualBox:# ls /etc/systemd/system/getty.target.wants
    getty@tty1.serv冰 serial-getty@ttyO2.serv冰 serial-getty@ttyS2.serv冰

    root@johnkim-VirtualBox:# rm /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@tty*

    ------------------------------------------------------------------



    此致、
    John Kim