工具/软件:Linux
你(们)好
我使用的是 AM572x 定制板
我想使用 Linux 控制台 ttyS1、DSP 控制台使用 ttys 2。
但是、ttyS1和 ttyS2对 Linux 控制台的显示是相同的。
然后、我想知道如何删除 ttyS2 dev 上的 Linux 控制台消息。
ttyS1日志:
U-Boot 2016.05-00118-g68750ff-Dirty (2017年4月19日- 14:24:54 +0900)
CPU:DRA752-GP ES2.0
型号:TI AM5728 IDK
电路板:AM572x IDK REV
DRAM:2GiB
MMC:sdr104没有 pinctrl
ddr50没有 pinctrl
sdr50没有 pinctrl
sdr25无 pinctrl
sdr12没有 pinctrl
OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
三、会议的报告
中间省略
........................................................................
(小部分
(小部分
[确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
[确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[确定]已到达目标网络。
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
cpsw 48484000.Ethernet eth0:链路速率高达- 100Mbps/全速-流控 Rx/TX
IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
正在开始网络名称解析...
[确定]已在 ttyS1上启动串行 Getty。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
[确定]已开始网络名称解析。
[确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[确定]启动登录服务。
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 telnetd.service ...
正在启动 tiipclad-demon.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
[确定]已启动 tiipclad-demon.service。
正在启动 thttpd.service ...
[确定]已启动 thttpd.service。
正在启动 rng-tools.service ...
[确定]已启动 rng-tools.service。
正在启动 gdbserverproxy.service ...
[确定]已启动 gdbserverproxy.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
ext4-fs (mmcblk0p2):恢复完成
ext4-fs (mmcblk0p2):已安装的具有有序数据模式的文件系统。 OPTS:(空)
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS1
Arago 2016.08 am57xx-EVM ttyS1
am57xx-EVM 登录:
ttyS2日志:
U-Boot SPL 2016.05-00118-g68750ff-脏 污(2017年4月19日- 14:24:54)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am57xx-beagle-x15'
安抚奶嘴23 -正在搜索芯片... 'am572x-idk'
选择配置"am572x-idk"、FDT 'FDT@2"
正在读取 u-boot.img
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2
Arago 2016.08 am57xx-EVM ttyS2
am57xx-EVM 登录:
此致、
John Kim