This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Infoadas 构建错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598208/tda2evm5777-infoadas-build-error

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

在尝试设置 Infoadas 软件包时,它要求运行  ./build.sh --作为先决条件进行所有安装。 在执行此操作时、我遇到 libdrm_OMAP 错误。 如何解决此问题?


正在检查 DRM... 否
配置:错误:未满足软件包要求(libdrm libdrm_OMAP):

未找到软件包"libdrm_omap"

如果您需要、请考虑调整 PKG_CONFIG_PATH 环境变量
已安装的软件具有非标准前缀。

或者、您可以设置环境变量 DRM_CFLAGS
和 DRM_libs、以避免调用 pkg-config。
有关更多详细信息,请参见 pkg-config 手册页。

我还有其他一些问题  

运行该命令时
sudo ./mk-sd-update.sh [目标路径][引导路径]
targetfs 路径是为处理器 SDK 编译下载的 targetfs
我需要提供哪种引导参数? 它是 ti-infoadas _dra7xx-evm_2_00_00_01/prebuild/boot 中的引导文件夹
我应该为 VISIONSDK_FW_PATH 提供哪条路径? 是 ti-infoadas _dra7xx-evm_2_00_01/visionsdk-fw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 INFOADAS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从错误中、您可以推断文件系统路径错误 TI 文件系统具有 DRM、omapDRM 库 配置失败、因为它无法找到头 修复文件系统的路径。 Nikhil D