请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 您好!
在尝试设置 Infoadas 软件包时,它要求运行 ./build.sh --作为先决条件进行所有安装。 在执行此操作时、我遇到 libdrm_OMAP 错误。 如何解决此问题?
正在检查 DRM... 否
配置:错误:未满足软件包要求(libdrm libdrm_OMAP):
未找到软件包"libdrm_omap"
如果您需要、请考虑调整 PKG_CONFIG_PATH 环境变量
已安装的软件具有非标准前缀。
或者、您可以设置环境变量 DRM_CFLAGS
和 DRM_libs、以避免调用 pkg-config。
有关更多详细信息,请参见 pkg-config 手册页。
我还有其他一些问题
运行该命令时
sudo ./mk-sd-update.sh [目标路径][引导路径]
targetfs 路径是为处理器 SDK 编译下载的 targetfs
我需要提供哪种引导参数? 它是 ti-infoadas _dra7xx-evm_2_00_00_01/prebuild/boot 中的引导文件夹
我应该为 VISIONSDK_FW_PATH 提供哪条路径? 是 ti-infoadas _dra7xx-evm_2_00_01/visionsdk-fw