This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CCSTUDIO-Sitara:CCS 中的 HeapBuf 对齐参数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598301/rtos-ccstudio-sitara-heapbuf-alignment-parameter-in-ccs

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI E2E:

我正在使用 SYS/BIOS app.cfg 为 AM335x 设置 HeapBuf 实例。  使用 GUI 时、我设置 alignment=8 (因为根据 SYSBIOS 用户指南、这是 ARM 器件的最坏情况结构对齐)。  但是、如果我查看 cfgScript、alignment=0。  我可以手动更改 cfgScript heapBuf.align=8、GUI 也显示为8。  如果我手动更改 cfgScript heapBuf.align = 0、GUI 显示为8。

1. 这是预期行为吗?

2. 为 AM335x 目标器件设置 HeapBuf 对齐参数的正确方法是什么?

如有任何补充资料,我将不胜感激。  谢谢!

GUI:

cfgScript:

SYSBIOS: v6.35.4.50
XDCtools:v3.25.4.88

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0表示使用默认值...对于 ARM 器件、该值将为8。

    Todd