主题中讨论的其他器件:RFSDK
在 TCI 6630中、是否可以压缩带宽为50MHz (信号持续时间为4至16us)的线性 FM (线性调频脉冲)信号和持续时间高达32us 的简单信号?
中间频率为100MHz。
应使用哪种软(文档文件)配置 SoC 以支持这些信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TCI 6630中、是否可以压缩带宽为50MHz (信号持续时间为4至16us)的线性 FM (线性调频脉冲)信号和持续时间高达32us 的简单信号?
中间频率为100MHz。
应使用哪种软(文档文件)配置 SoC 以支持这些信号?
您好!
在 DFE 部分中有两种类型的信号削波。
CFR 块通常具有一组削波阈值、其中 CFR 复数滤波器的信号按比例缩放到所需的削波量、
然后从输入信号中减去。 对于4级中的少量-中等削波、有很小的频谱再生。 削波
阈值通常设置为-4.5、-5.5、-6.5dBFS。 CFR 削波滤波器的抽头范围为63 - 253个、其设计类似于信号输入带宽。
CFR 块在 CFR 的4个阶段中的每一个阶段都有8个削波事件。
另一种类型的信号削波是称为圆形限制器的单抽头 LookUpTable。 针对任何输入的特定设定值-6.5dbfs 计算削波增益
高于此幅度的信号将导致施加1/G 电压、从而将信号降低到设定点。 该信号削波具有信号再生。
CFR 操作被编程到 DFE 基本配置中、并且通过使用 RFSDK 软件、可通过实时增益调整和信号监控来改变所应用的 CFR 量。
没有单个配置可用于描述这一点。 请参阅 TI 网站上的 DFE 用户指南和 RFSDK 无线电配置(可通过我的安全软件请求)。
此致
Joe Quintal