This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:SoC 中信号配置的文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567548/tci6630k2l-the-file-for-signals-configuration-in-soc

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:RFSDK

在 TCI 6630中、是否可以压缩带宽为50MHz (信号持续时间为4至16us)的线性 FM (线性调频脉冲)信号和持续时间高达32us 的简单信号?
中间频率为100MHz。

应使用哪种软(文档文件)配置 SoC 以支持这些信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yauheni、

    我已将此内容转发给无线电专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DFE 部分中有两种类型的信号削波。

      CFR 块通常具有一组削波阈值、其中 CFR 复数滤波器的信号按比例缩放到所需的削波量、

      然后从输入信号中减去。  对于4级中的少量-中等削波、有很小的频谱再生。  削波

      阈值通常设置为-4.5、-5.5、-6.5dBFS。  CFR 削波滤波器的抽头范围为63 - 253个、其设计类似于信号输入带宽。

      CFR 块在 CFR 的4个阶段中的每一个阶段都有8个削波事件。

      

      另一种类型的信号削波是称为圆形限制器的单抽头 LookUpTable。  针对任何输入的特定设定值-6.5dbfs 计算削波增益

      高于此幅度的信号将导致施加1/G 电压、从而将信号降低到设定点。  该信号削波具有信号再生。

    CFR 操作被编程到 DFE 基本配置中、并且通过使用 RFSDK 软件、可通过实时增益调整和信号监控来改变所应用的 CFR 量。

    没有单个配置可用于描述这一点。  请参阅 TI 网站上的 DFE 用户指南和 RFSDK 无线电配置(可通过我的安全软件请求)。

    此致

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joe!

    我认为 Yauheni 正在询问 DFE 内部是否存在距离压缩(匹配滤波)的可能性。

    Yurii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yurii 参与讨论。 是的、我打算在 DFE 内部进行匹配滤波。
    Joe、请就这种情况给出答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可在 DFE 配置中更改用于 Tx 和 Rx 的 DDUC 中的 PFIR 滤波器、并进行第三方定制。 这是通过意大利 Azcom 或英格兰 CommAgility 完成的。 DFE 配置使用4个 PFIR FIR 滤波器之一进行预编译。
    此致、
    Joe Quintal