This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:将基带数据从 TCI6630K2L EVM 传递到 DAC38J82 EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568596/tci6630k2l-passing-baseband-data-from-tci6630k2l-evm-to-dac38j82-evm

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件: DAC38J82

我们希望通过可用的 JESD 通道将带宽超过100MHz 的自定义基带信号从 TCI6630K2L EVM 传递到 DAC38J82 EVM。 是否可以对 IQN2和 DFE 使用现有的 LLD?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yauheni、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    基带至 Tx 或 Rx 至基带的最大带宽为100Mhz、请参阅相邻市场设计#2。 您可以混合和添加多个载波、实现高于100Mhz 的带宽。
    此致、
    Joe Quintal