请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6630K2L 主题中讨论的其他器件: DAC38J82
我们希望通过可用的 JESD 通道将带宽超过100MHz 的自定义基带信号从 TCI6630K2L EVM 传递到 DAC38J82 EVM。 是否可以对 IQN2和 DFE 使用现有的 LLD?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望通过可用的 JESD 通道将带宽超过100MHz 的自定义基带信号从 TCI6630K2L EVM 传递到 DAC38J82 EVM。 是否可以对 IQN2和 DFE 使用现有的 LLD?