This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6467T:DM6467视频编码问题

Guru**** 2591290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568883/tms320dm6467t-dm6467-video-encode-issue

器件型号:TMS320DM6467T

大家好、  

我对 DM6467T 视频 编码器有一个奇怪的行为、  

API VIDENC1_PROCESS()  连续返回状态-1 ( 根据文档,这是一般故障)

 当输入源在黑暗后突然显示复杂测试模式时、就会发生这种情况  

供参考:

我尝试过 VBR 和 CBR、但没有成功

请帮我,如何解决这个问题?  如果上述进程返回-1 (退出除外),我们可以执行什么操作?

此致、

Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到-1并显示错误代码? 您能否共享您的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashanth,

    感谢您的回复

    编码引擎用于编码 720p@50fps  

    静脉-参数:  

    编码预设: XDM_DEFAULT、IVIDEO_STORAGE (VBR)、 最大帧速 率30000、 maxBitRate 10000000、 dataEndeavealess XDM_LE_32、  maxInterFrameInterval 0,  

    InputChromaFormat XDM_YUV_420SP、  inputContentType IVIDEO_Progressive、 ReconChromaFormat XDM_Chroma_NA

    动态参数:

    intraFrameInterval -30 , generateHeader XDM_encode_AU, InterFrameInterval 1, mbDataFlag 0

    如果您需要特定信息、请告诉我

    此致、

    Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    [引用 user="Nagendra bankupalli"]

    编码引擎用于编码 720p@50fps  

    静脉-参数:  

    编码预设: XDM_DEFAULT、IVIDEO_STORAGE (VBR)、 最大帧速 率30000

    [/报价]

    有关设置、请参阅用户指南。 我认为这种情况在您的案例中失败了。  targetFrameRate <= maxFrameRate。 最大帧速率应大于/等于 targetFrameRate。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanth

    此问题仅在特定的复杂测试模式下发生、它在正常模式和视频下工作正常。

    此致
    Nagendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 VIDENC1_PROCESSESS-1返回时、您能共享错误代码吗? 还可以尝试降低比特率。 将其设置为5mbps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanth

    请告诉我您希望我共享哪个错误代码? 同样,将比特率降低到5mbps 如何帮助?

    由于我们需要最低比特率 w*h*mF(4)*fps*0.07,720p@50视频的比特率超过10Mbps

    此致

    Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagendra、
    请参阅用户指南第4-18页:它简要介绍了比特率设置。 我想看到 outargs 扩展错误以及来自 XDM_getStatus 调用的错误代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagendra、
    希望这个问题能得到解决。 如果是、请单击验证答案以将其关闭