大家好、
我对 DM6467T 视频 编码器有一个奇怪的行为、
API VIDENC1_PROCESS() 连续返回状态-1 ( 根据文档,这是一般故障)
当输入源在黑暗后突然显示复杂测试模式时、就会发生这种情况
供参考:
我尝试过 VBR 和 CBR、但没有成功
请帮我,如何解决这个问题? 如果上述进程返回-1 (退出除外),我们可以执行什么操作?
此致、
Nagendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 DM6467T 视频 编码器有一个奇怪的行为、
API VIDENC1_PROCESS() 连续返回状态-1 ( 根据文档,这是一般故障)
当输入源在黑暗后突然显示复杂测试模式时、就会发生这种情况
供参考:
我尝试过 VBR 和 CBR、但没有成功
请帮我,如何解决这个问题? 如果上述进程返回-1 (退出除外),我们可以执行什么操作?
此致、
Nagendra
您好 Prashanth,
感谢您的回复
编码引擎用于编码 720p@50fps
静脉-参数:
编码预设: XDM_DEFAULT、IVIDEO_STORAGE (VBR)、 最大帧速 率30000、 maxBitRate 10000000、 dataEndeavealess XDM_LE_32、 maxInterFrameInterval 0,
InputChromaFormat XDM_YUV_420SP、 inputContentType IVIDEO_Progressive、 ReconChromaFormat XDM_Chroma_NA
动态参数:
intraFrameInterval -30 , generateHeader XDM_encode_AU, InterFrameInterval 1, mbDataFlag 0
如果您需要特定信息、请告诉我
此致、
Nagendra
您好、Nagendra、
[引用 user="Nagendra bankupalli"]
编码引擎用于编码 720p@50fps
静脉-参数:
编码预设: XDM_DEFAULT、IVIDEO_STORAGE (VBR)、 最大帧速 率30000
[/报价]
有关设置、请参阅用户指南。 我认为这种情况在您的案例中失败了。 targetFrameRate <= maxFrameRate。 最大帧速率应大于/等于 targetFrameRate。