This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:忽略现场信息的隔行视频捕捉。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150, TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596626/linux-tms320dm8148-interlaced-video-capture-ignoring-field-information

器件型号:TMS320DM8148
Thread 中讨论的其他器件:TVP5150

工具/软件:Linux

您好-

我在捕获隔行视频时遇到2个问题。  

我们使用的是5_05_02_00

1) 1)从隔行扫描摄像头捕获隔行扫描视频时、字段会交换(请参阅下面的照片)  

2) 2)从逐行摄像机捕获交错视频时、捕获的逐行视频显示隔行效果。 这表示捕获硬件正在混合连续帧的字段。  例如 、帧 X 的底部字段、与帧 X+1的顶部字段结合

在最初的视频采集过程中、我们的客户发现现场问题可能存在、也可能不存在。  大约10分钟的时间、效果将会逐渐变。

 在1080I60中从 Sony FCB 6300捕获隔行视频时出现此问题。  这是一个先进的传感器摄像头。 这不应显示隔行效果。  我已经使用一个 O 示波器验证了 FLD 信号在每次 Vsync 时切换。  我还验证了驱动程序是否使用 IOCTL_VPS_CAPT_SET_STORAGE_FMT 设置了正确的字段设置-请参阅最下方的快照。

通过 TVP51510采集使用 PAL 视频的客户也会发现此问题。  客户摄像头是一种先进的传感器、可转换为隔行视频。  当他们在显示器上观看视频时、不会看到隔行效果。  当我们通过 TVP5150捕获此视频时、不应显示隔行效果。

我已使用 NTSC 摄像头并通过我们的产品来播放视频(用顶级字段覆盖底部字段)。  这意味着在单个帧内、顶部和底部字段将相同。  我已验证生成的隔行 NTSC 视频在显示器上不显示隔行效果。  当 TVP515+DM8148捕获到这种情况时、我可以看到隔行效果、这些效果会在大约10分钟的时间内出现并持续出现。

我希望您可以将我指向(M3?) 代码在何处处理字段信息、是否有解决此问题的补丁?

此致、Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    e2e.ti.com/.../595623重复的线程

    此致
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj -  

    关于隔行视频采集的这篇文章如何重复以下内容:

    "Linux/TMS320DM8148:NV12中的 V4L2捕获导致色板损坏"

    我感到困惑 -您可能获得了错误的链接?  我的隔行捕获处于 YUYV 模式、甚至不是 NV12

    谢谢、Steve