This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:PSDK3.3中 C6747的 SDK 示例?

Guru**** 2560260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597842/tms320c6747-sdk-example-for-c6747-in-psdk3-3

器件型号:TMS320C6747

尊敬的香榭丽舍

我发现 Processor-SDK-RTOS-OMAPL13x-3.3.0.4中没有 SDK 示例和演示?

我构建了 SDK、但在 processor_sdk_rtos_omapl13x_03_00_04中找不到任何示例和演示、并且在"处理器 SDK RTOS 示例和演示"中也找不到 OMAPL137列表

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Si、

    当前版本的 SDK 是第一个获得功能奇偶校验并将 C6747集成到处理器 SDK RTOS 基准中的版本。 这n`t 开箱即用演示、但包含所有驱动程序示例。

    为了为示例创建 CCS 工程、您需要设置 SDK 并运行脚本、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    以下是一个有用的视频、介绍了如何使用 Processor SDK RTOS 创建器件驱动程序示例。
    www.youtube.com/watch

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您提供这些信息。
    您能否提供一个指南、说明如何将 UART 示例集成到 McASP 示例中?
    我想做一个示例、以便同时处理 UART 示例和 McASP 示例、如果您为此提供一些指南、将会非常有帮助。


    谢谢、此致、
    SI