工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 AM335x 入门套件。 我在 ubbut16上安装 SDK、然后运行 setup.sh。 我设置要从 tftp 和 nfs 加载的映像、将 minicom 端口设置为/dev/ttyS0. 在最后一步、它询问是否立即运行安装脚本、然后我选择了是。 一个微通信窗口显示并监视、例如 ttyUSB1。 然后、在300秒内、我关闭/打开器件。 但问题是、SK 安装在 ttyUSB2上。 我试过很多次。 重启后,SK 始终安装在与 minicom 监视的 ttyUSB*不同的 ttyUSB*上。 有人能帮我指出我应该如何解决这个问题吗?
此外、当我放弃"立即运行 minicom 设置"时、我完成了 setup.sh、并自己打开了一个 minicom。 我从 board_support/prebuild_images 中加载了 spl 文件。 但我不知道应该将 u-boot 文件加载到 SK 的哪个位置。 我在 ubuntu16上找不到任何 uEnv.txt。 我应该自己构建 u-boot 吗? 如果是、我如何构建它? 我阅读了《用户引导指南》和文件夹
$ cd ./AM335x-Linux-PSP-MM.mm.pp.bb/src/u-boot/u-boot-MM.mm.pp.bb
不在 SDK 安装位置。 我是否需要安装其他东西以构建 u-boot 文件?
有人可以帮帮我吗? 非常感谢。