This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:运行 setup.sh 失败

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597028/linux-processor-sdk-am335x-running-setup-sh-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!  

我正在使用 AM335x 入门套件。 我在 ubbut16上安装 SDK、然后运行 setup.sh。 我设置要从 tftp 和 nfs 加载的映像、将 minicom 端口设置为/dev/ttyS0. 在最后一步、它询问是否立即运行安装脚本、然后我选择了是。  一个微通信窗口显示并监视、例如 ttyUSB1。 然后、在300秒内、我关闭/打开器件。 但问题是、SK 安装在 ttyUSB2上。 我试过很多次。 重启后,SK 始终安装在与 minicom 监视的 ttyUSB*不同的 ttyUSB*上。 有人能帮我指出我应该如何解决这个问题吗?

此外、当我放弃"立即运行 minicom 设置"时、我完成了 setup.sh、并自己打开了一个 minicom。 我从 board_support/prebuild_images 中加载了 spl 文件。 但我不知道应该将 u-boot 文件加载到 SK 的哪个位置。 我在 ubuntu16上找不到任何 uEnv.txt。  我应该自己构建 u-boot 吗? 如果是、我如何构建它? 我阅读了《用户引导指南》和文件夹  

$ cd ./AM335x-Linux-PSP-MM.mm.pp.bb/src/u-boot/u-boot-MM.mm.pp.bb

不在 SDK 安装位置。 我是否需要安装其他东西以构建 u-boot 文件?  

有人可以帮帮我吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 为3.3.0.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    重新启动 USB 设备可能不干净、这可能会导致/dev/ttyUSB0中的过期条目、从而使/dev/ttyUSBx 条目在每次启动时增加。 建议您拔下 USB 电缆、然后关闭/打开 Starterkit 器件侧的电源。

    请访问 :processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide
    make u-boot-spl ->编译 u-boot 和 u-boot-spl
    U-boot 出现在路径:cd ./board-support/u-boot-MM.mm.pp.bb 中。 无需单独进入和构建。 您可以从顶部的 makefile 路径进行构建、如上所述。 uBoot 在预构建的映像路径中显示为 u-boot-AM335x-evm.img
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 tftpboot 有另外一个问题。 虽然在 setup.sh 中、我选择/tftpboot 作为 tftp 文件夹、但在运行时
    PS axw | grep tftp
    我得到:
    1188? SS 0:00 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address :69--secure /var/lib/tftpboot

    然后、/etc/xinetd.d/tftp 的内容为:
    服务 tftp

    协议= UDP
    端口= 69
    socket_type = dvram
    Wait =是
    用户=无
    服务器=/usr/sbin/in.tftpd
    SERVER_args =/tftpboot
    禁用=否


    通过 tftp 获取文件时、它访问/var/lib/tftpboot 下的文件、而不是/tftpboot。
    您是否碰巧知道导致此不匹配的原因? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试过
    # sudo service xinetd restart
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我是这样做的。 它是相同的、指向/var/lib/tftpboot.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪。 pid 1188是否以 ps 为单位变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、pid 仍然为1188。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、它没有生效。 这就是为什么。
    哪一版本的 Debian?
    1.你能不能用旧的方式重新启动
    # sudo /etc/init.d/xinetd restart
    2.强制终止 pid 并检查
    # sudo kill -9 1188
    # sudo /etc/init.d/xinetd start
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.我可以重新启动 xinetd,每次重新启动时 pid 更改。
    2.之后
    # sudo kill -9 1188
    # sudo /etc/init.d/xinetd start
    TFTP 不运行。 PS 未找到 tftp。
    我的操作系统是 Ubuntu 1604 64位。 我也尝试了
    sudo 服务 xinetd 重新启动

    sudo /etc/init.d/xinetd restart、
    xinetd 获得新的 pid,但 tftp 仍然丢失。

    我重新启动 PC。 TFTP 文件夹仍为/var/lib/tftpboot.
    TFTP 在重新引导后运行,xinetd 的重新启动不会影响 tftd。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 不管怎样、当前版本中可能存在一些错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在搜索 pxelinux.cfg 时了解如何设置 tftp 引导文件夹。
    我需要编辑/etc/default/tftpd-hpa 文件以更改引导目录:
    (www.howtoforge.com/setting-up-a-pxe-install-server-on-ubuntu-9.10-p3)
    sudo gedit /etc/default/tftpd-hpa

    将文件更改为如下所示:
    run_daemon ="yes"
    options="-l -s /tftpboot"
    重新启动 tftpd 服务器:
    sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart

    另一个问题弹出窗口。 SK 为何尝试从 tftpboot 下载许多 pxelinux.cfg/xxxx 文件。 上面的链接介绍了如何安装 pxelinux.cfg、我正在尝试它、 但我没有明白 SK 为什么要寻找它们。  

    我是一名 Linux 新手、我尝试过一周的时间、只是尝试在没有 SD 的情况下将 u-boot 和内核安装到 AM335x-SK、似乎我离最后还很远  

    感谢您提供的任何信息和建议。  

    以下是 u-boot 和 printenv 的过程。  我没有得到 U-boot#、而是显示了'=>'。 它是否已处于 U-BOOT#模式?  

    U-Boot SPL 2016.05-g4db46a6bd (2017年3月29日- 17:44:45)                         
    尝试从 UART 引导                                                        
    CLoed 644116字节                                                            
                                                                                   
                                                                                   
    U-Boot 2016.05-00319-gcf14e63-M脏(2017年5月23日- 10:40:38 -0400)              
                                                                                   
    CPU :AM335X-GP 修订版1.0                                                        
    型号:TI AM335x EVM-SK                                                         
          启用看门狗                                                         
    DRAM: 256 MIB
    NAND: 0 MIB                                                                    
    MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    卡未响应电压选择!                                          
    **设备 MMC 0 **错误                                                           
    使用默认环境                                                        
                                                                                    
    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC                                   
    NET:  eth0:以太网@4a100000                                                   
    警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:                                    
    SROM 中的地址为        :de:ad:be:ef:00:01                                     
    环境中的地址为 bc:6a:29:53:85:7b                                     
    ,eth1:USB_ether                                                                
    按空格键可在2秒钟内中止自动引导                                       
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    ##错误:未定义"bootcmd_nand0"                                            
    正在启动 USB...                                                                  
    USB0:  端口不可用。                                                      
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    BOOTP 广播1                                                                
    BOOTP 广播2.                                                                
    DHCP 客户端绑定到地址10.0.163 (497)                                 
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'zImage'。                                                               
    加载地址:0x82000000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    缺少环境变量:pxeuuid                                            
    正在检索文件:pxelinux.cfg/01-bc-6A-29-53-85-7a                               
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/01-bc-6A-29-53-85-7a'。                                    
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0000A3                                           
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0000A3'。                                                
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0000A                                            
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0000A'。                                                 
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0000                                             
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0000'。                                                  
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A000                                              
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A000'。                                                   
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A00                                               
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A00'。                                                    
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0                                                
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0'。                                                     
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A                                                 
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A'。                                                      
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0                                                  
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/0'。                                                       
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm-am33xx                                 
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/default-arm-am33xx'。                                      
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm                                        
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/default-arm'。                                             
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/default                                            
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.163                         
    文件名'pxelinux.cfg/default'。                                                 
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    未找到配置文件                                                            
    正在启动 USB...                                                                  
    USB0:  端口不可用。                                                      
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    BOOTP 广播1                                                                
    BOOTP 广播2.                                                                
    BOOTP 广播3.                                                                
    DHCP 客户端绑定到地址10.0.122 (809ms)                                 
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.122                         
    文件名'boot.scr.uimg'。                                                        
    加载地址:0x8000000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    => setenv serverip 10.0.0.132                                                    
    => setenv autoload =否                                                          
    => DHCP                                                                          
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    BOOTP 广播1                                                                
    BOOTP 广播2.                                                                
    DHCP 客户端绑定到地址10.0.102 (659ms)                                 
    => tftp 0x82000000 10.0.132:zImage                                             
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.132的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.102                        
    文件名'zImage'。                                                               
    加载地址:0x82000000                                                         
    正在加载:############################################################################       
            ####################################################       
            ####################################################       
            ################################                              
            1.7 MIB/s                                                               
    完成                                                                             
    传输的字节= 3477576 (351048十六进制)                                         
    =>引导                                                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    卡未响应电压选择!                                          
    ##错误:未定义"bootcmd_nand0"                                            
    正在启动 USB...                                                                  
    USB0:  端口不可用。                                                      
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    BOOTP 广播1                                                                
    BOOTP 广播2.                                                                
    DHCP 客户端绑定到地址10.0.195 (406ms)                                 
    缺少环境变量:pxeuuid                                            
    正在检索文件:pxelinux.cfg/01-bc-6A-29-53-85-7a                               
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/01-bc-6A-29-53-85-7a'。                                    
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0000C3                                           
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0000C3'。                                                
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0000C                                            
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0000C'。                                                 
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0000                                             
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0000'。                                                  
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A000                                              
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A000'。                                                   
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A00                                               
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A00'。                                                    
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A0                                                
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A0'。                                                     
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0A                                                 
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0A'。                                                      
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/0                                                  
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/0'。                                                       
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm-am33xx                                 
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/default-arm-am33xx'。                                      
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/default-arm                                        
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/default-arm'。                                             
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    正在检索文件:pxelinux.cfg/default                                            
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    以太网@4a100000器件                                                   
    来自服务器10.0.0.55的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.195                         
    文件名'pxelinux.cfg/default'。                                                 
    加载地址:0x80100000                                                         
    正在加载:*                                                                       
    TFTP 错误:"找不到文件"(1)                                                 
    不重试...                                                                  
    未找到配置文件                                                            
    正在启动 USB...                                                                  
    USB0:  端口不可用。                                                      
    端口0、速度100、全双工上的链路                                        
    BOOTP 广播1                                                                
    BOOTP 广播2.                                                                
    BOOTP 广播3.                                                                
    DHCP 客户端绑定到地址10.0.197 (878ms)                                 
    ##正在执行80000000的脚本                                                  
    "源"命令的图像格式错误                                          
    =>印刷版                                                                      
    arch = ARM                                                                         
    args_fit=setenv bootargs console=${console}                                      
    args_mmc=run finduid;setenv bootargs console=${console}${optargets}root=PARTUUI
    d=${uuuid} rw rootfstype=${mmcrootfstype]                                         
    自动载入=否                                                                    
    波特率=115200                                                                  
    电路板=AM335x                                                                     
    Board_name=A335X_SK                                                              
    Board_rev=1.2B                                                                   
    Board_serial=53124P197458                                                        
    boot_a_script=load ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${scriptaddr}${prefi
    x}${script};源${scriptaddr}                                                
    boot_efi_binary=load ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${kernel_addr_r}ef
    i/boot/bootarM.EFI;如果 fdt addr ${fDT_addr_r};则 bootefi ${kernel_addr_r}${f
    dt_addr_r};elsebootefi ${kernel_addr_r}${fdtcontrolladdr};fi                     
    boot_extlinux=sysboot ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}任何${scriptaddr}  
    ${prefix}extlinux/extlinux.conf                                                  
    BOOT_FDT=尝试                                                                     
    BOOT_FIT = 0                                                                       
    BOOT_NET_USB_START=USB 启动                                                     
    boot_nars=//boot/                                                           
    boot_script_dhcp=boot.scr.uimg                                                   
    boot_scripts=boot.scr.uimg boot.scr                                              
    boot_targets=mmc0 legacy_mmc0 mmc1 legacy_mmc1 nand0 PXE DHCP                    
    bootcmd=if test ${boot_fit}-eq 1;然后运行 updfdt;运行 findfdt;在中运行
    it_console;运行 envboot;运行 distro_bootcmd                                      
    bootcmd_dhcp=run boot_net_usb_start;如果 DHCP ${scriptaddr}${boot_script_dhcp};  
    然后是源${scriptaddr};fi                                                    
    bootcmd_legacy_mmc0=setenv mmcdev 0;setenv bootpart 0:2;运行 mmcboot           
    bootcmd_legacy_mmc1=setenv mmcdev 1;setenv bootpart 1:2;运行 mmcboot           
    bootcmd_mmc0=setenv devnum 0;运行 MMC_boot                                       
    bootcmd_mmc1=setenv devnum 1;运行 MMC_boot                                       
    bootcmd_nand=运行 nandboot                                                        
    bootcmd_PXE=运行 boot_net_usb_start;DHCP;如果 PXE 获得;然后是 PXE 引导;fi          
    BOOTCOUNT=1                                                                      
    BOOTDELAY=2                                                                      
    bootdir=/boot                                                                    
    bootenvfile=uEnv.txt                                                             
    BootFile=boot.scr.uimg                                                           
    BOOTM_SIZE=0x10000000                                                            
    bootpart=1:2                                                                     
    bootscript=echo 正在从 MMC${mmcdev}...;源${loadaddr}运行的 bootscript     
    console=ttyO0、115200n8                                                           
    CPU=armv7                                                                        
    devnum=1                                                                         
    devtype=MMC                                                                      
    DFU_alt_INFO_eMMC=rawemmc RAW 0 3751936                                          
    dfu_alt_info_mmc=boot part 0 1;rootfs part 0 2;mLo fat 0 1;mLo.raw 0x100 0x1
    00;u-boot.img.raw 0x300 0x400;spl-os-args.raw 0x80 0x80;spl-os-image.raw
     RAW 0x900 0x2000;spl-os-args fat 0 1;spl-os-图像 fat 0 1;u-boot.img fat 0 1;UE
    nv.txt fat 0 1.                                                                   
    dfu_alt_info_nand=SPL 零件0 1;SPL.Backup1零件0 2;SPL.Backup2零件0 3;SPL.BAC
    kup3第0部分4;u-boot 第0部分5;u-boot-spl-OS 第0部分6;内核第0部分8;rootfs 部分
     0 9.                                                                             
    dfu_alt_info_ram=内核 ram 0x80200000 0xD80000;fdt ram 0x80F80000 0x80000;ramdi
    SK RAM 0x81000000 0x4000000                                                      
    distro_bootcmd=用于${boot_targets}中的目标;请运行 bootcmd_${target};完成     
    dnsip=10.0.0.55                                                                  
    EFI_dtb_nefins=//dtb//dtb/current                                           
    envboot=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描、则回显在器件${MMC 上找到的 SD/MMC
    dev};如果运行 loadbootscript;然后运行 bootscript;否则运行 loadboottenv;则为 ec
    HO 从${bootenvfile}加载 env;运行 importbootenv;fi;if test -n $uvencmd;然后
     回显正在运行 uvencmd ...;运行 uvencmd;fi;fi;fi;                                  
    eth1addr=bc:6a:29:53:85:7b                                                       
    ethact=Ethernet@4a100000                                                         
    ethaddr=bc:6a:29:53:85:7a                                                        
    FDT_addr_r=0x88000000                                                            
    fdtaddr=0x88000000                                                               
    fdtcontrolladdr=8ef282f8                                                          
    fdtfile=AM335x-evmsk.dtb                                                         
    fileaddr=82000000                                                                
    filesize=351048                                                                  
    findfdt=if test $board_name = A335BONE;then setenv fdtfile AM335x-bone.dtb;fi;
     如果 TEST $board_name = A335BNLT;则 setenv fdtfile AM335x-bonebine.dtb;fi;i
    f test $board_name = BBG1;然后 setenv fdtfile AM335x-bonegreen.dtb;fi;if test
     $board_name = A33515BB;然后 setenv fdtfile AM335x-evm.dtb;fi;if test $board_
    名称= A335X_SK;然后 setenv fdtfile AM335x-evmsk.dTB;fi;如果 test、则为$board_name =
     a335_ice;然后 setenv fdtfile am335x-icev2.dtb;fi;if test $fdtfile = undefine
    D;然后是回显警告:无法确定要使用的设备树;fi;                
    finduuid=part uuid MMC ${bootpart}uuid                                          
    fit_bootfile=fitImage.itb.                                                        
    fit_loadaddr=0x88000000                                                          
    gatewayip=10.0.0.254                                                             
    importbootenv=从 MMC${mmcdev}导入环境...;env 导入-t ${
    loadaddr}${filesize}                                                            
    init_console=if test $board_name = A335_ICE;然后 setenv 控制台 ttyO3、115200n8;
    否则 setenv 控制台 ttyO0、115200n8;fi;                                           
    ipaddr=10.0.197                                                                
    kernel_addr_r=0x82000000                                                         
    load_efi_dtb=load ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${FDT_addr_r}${prefix
    }${efi_fdtfile}                                                                  
    loadaddr=0x82000000                                                              
    loadbootenv=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}${bootenvfile}                     
    loadbootscript=load MMC ${mmcdev}${loadaddr}boot.scr                           
    loadfdt=load ${devtype}${bootpart}${fdtaddr}${bootdir}/${fdtfile}             
    loadfit=run args_fit;bootm ${loadaddr}#${fdtfile};                              
    loadimage=load ${devtype}${bootpart}${loadaddr}${bootdir}/${bootfile}         
    loadramdisk=load MMC ${mmcdev}${rdaddr}ramdisk.gz                              
    MMC_BOOT=if MMC dev ${devnum};然后 setenv devtype MMC;运行 scan_dev_for_boot_PA
    rt;fi                                                                           
    mmcboot=MMC dev ${mmcdev};setenv devnum ${mmcdev};setenv devtype MMC;if mmc r
    eScan;然后、如果运行 loadimage、则回显在器件${mmcdev}上找到的 SD/MMC;如果测试、则回显
     ${boot_fit}-eq 1;然后运行 loadfit;否则运行 mmcloados;f;fi;fi;fi;               
    mmcdev=1                                                                         
    mmclosados=run args_MMC;如果测试${boot_FDT}=是||测试${boot_FDT}=尝试;
    n 如果运行 loadfdt、则为 bootz ${loadaddr}-${fdtaddr};否则为测试${boot_FDT}  
    =尝试;然后是 bootz;否则是回声警告:无法加载 DT;fi;fi;否则是 bootz;fi;   
    mmcrootfstype=ext4 rootwait                                                      
    mtdds=nand0=nand.0                                                              
    mtdparts=mtdparts=nand.0:128k (NAND.SPL)、128k (NAND.SPL.Backup1)、128k (NAND.SPL.BAC
    kup2)、128k (NAND.SPL.backup3)、256k (NAND.u-boot-spl-OS)、1m (NAND.U-boot)、128k (NAND.U-boot)
    u-boot-env)、128k (NAND.u-boot-env.Backup1)、8m (NAND.kernel)、-(NAND.file-system)    
    nandargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${nandroot}rootfsty
    PE=${nandrootfstype}                                                             
    nandboot=echo 从 nand 引导...;运行 nandargs;n 并读取${fdtaddr}NAND.u-b
    oot -spl-OS;n 并读取${loadaddr}NAND.kernel;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}    
    nandroot=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048                            
    nandrootfstype=ubifs rootwait=1                                                  
    netargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${se
    rverip}:${rootpath}、${nfsopts}RW IP=DHCP                                        
    netboot=echo Booting from network...;setenv autoload no;dhcp;运行 netloadimag
    e;运行 netloadfdt;运行 netargs;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}                   
    netloadfdt=tftp ${fdtaddr}${fdtfile}                                            
    netloadimage=tftp ${loadaddr}${bootfile}                                        
    网络掩码=255.255.255.0                                                            
    nfsopts=nolock                                                                   
    partitions=uuid_disk=${uid_gppt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uid=${uid_
    GPT_rootfs}                                                                      
    pxefile_addr_r=0x80100000                                                        
    ramargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${ramroot}rootfstype
    =${ramrootfstype}                                                                
    ramboot=echo 从 ramdisk 引导...;运行 ramargs;bootz ${loadaddr}${rdaddr}  
    ${fdtaddr}                                                                       
    ramdisk_addr_r=0x88080000                                                        
    ramroot=/dev/ram0 rw                                                             
    ramrootfstype=ext2                                                               
    读数地址= 0x88080000                                                                
    rootpath=/export/rootfs                                                          
    scan_dev_for_boot=echo 扫描${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}...;用于  
    ${boot_refixes}中的前缀;请运行 scan_dev_for_extlinux;运行 scan_dev_for_scribp
    TS;完成;运行 scan_dev_for_EFI;                                                   
    scan_dev_for_boot_part=part list ${devtype}${devnum}-可引导设备列表;env ex
    ists devplist || setenv devplist 1;用于${devplist}中的 distro_bootpart;如果为 fs、则执行
    键入${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}bootstype;然后运行 scan_dev_for_b
    模拟;fi;完成                                                                    
    scan_dev_for_efi=setenv efi_fdtfile ${fdtfile};如果 test -z "${fdtfile}"-a -n "$
    {soc}";然后 setenv efi_fdtfile ${soc}-${board}${boardver}.dtb;fi;用于前缀 i
    n ${EFI_dtb_near缀};如果测试-e ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${p、则执行
    重新修复}${efi_fdtfile};然后运行 load_efi_dTB;fi;done;if test -e ${devtype}${dev
    num}:${distro_bootpart}efi/boot/bootarm.EFI;然后回显找到 EFI 可拆卸介质
    二进制 efi/boot/bootarm.EFI;运行 boot_efi_binary;回显 EFI 加载失败:contin
    正在编目...;fi;setenv efi_fdtfile                                                  
    scan_dev_for_extlinux=if test -e ${devtype}${devnum}:${distro_bootpart}${prefi
    x}extlinux/extlinux.conf;然后 echo 找到${prefix}extlinux/extlinux.conf;运行 b
    iot_extlinux;echo 脚本失败:继续...;fi                              
    scan_dev_for_scripts=用于${boot_scripts}中的脚本;如果测试-e ${devtype}${d、则执行
    evnum}:${distro_bootpart}${prefix}${script};然后回显找到的 U-Boot 脚本${pr
    efix}${script};运行 boot_a_script;回显脚本失败:继续...;fi;完成   
    脚本地址=0x80000000                                                            
    serverip=10.0.0.55                                                               
    SoC=am33xx                                                                       
    spiargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${spiroot}rootfstype
    =${spirootfstype}                                                                
    spiboot=echo Booting from SPI ...;运行 spiargs;SF 探测器${spibusno}:0;SF 读取  
    ${loadaddr}${spisrcadr}${spimgsize};bootz ${loadaddr}                       
    spibusno=0                                                                       
    spiimgsize=0x362000                                                              
    spiroot=/dev/mtdblock4 rw                                                        
    rootspifstype=jffs2.                                                              
    spisrcaddr=0xe0000                                                               
    static_ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off         
    stderr=串行@44e09000                                                           
    stdin =串行@44e09000                                                            
    stdout=串行@44e09000                                                           
    update_TO_fit=setenv loadaddr ${fit_loadaddr};setenv 引导文件${fit_bootfile}   
    USB_boot=USB start;如果 USB dev ${devnum};则 setenv devtype USB;运行 scan_dev_
    for_boot_part;fi                                                                
    USBnet_devaddr=de:ad:be:ef:00:01                                                 
    供应商= TI                                                                        
    ver = U-Boot 2016.05-00319-gcf14e63-M脏(2017年5月23日- 10:40:38 -0400)           
                                                                                    
    环境大小:8792/131068字节                                              
    =>