请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDK5728
你(们)好
TMDXIDK5728电路板是我的新产品。
是否可以在 TMDXIDK5728 AM572x 工业开发套件(IDK)板上移植 Android Marshmallow 或任何其他版本的 Android?
如果可以移植它,您会告诉我还是提供任何参考来完成 它 ,因为我一直在 Google 上搜索,但我没有得到任何东西。
在 google 上 ,我发现了 BeagleBoard-X15上的 Android 移植,在该板中,它们使用的处理器与 TMDXIDK5728板相同。
请帮帮我。
BR
Bhagyesh