This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5728:移植 Android

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728, TMDXIDK5718, TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594414/tmdxidk5728-porting-android

器件型号:TMDXIDK5728

你(们)好

TMDXIDK5728电路板是我的新产品。

是否可以在   TMDXIDK5728 AM572x 工业开发套件(IDK)板上移植 Android Marshmallow 或任何其他版本的 Android

如果可以移植它,您会告诉我还是提供任何参考来完成 它  ,因为我一直在 Google 上搜索,但我没有得到任何东西。

在 google 上 ,我发现了 BeagleBoard-X15上的 Android 移植,在该板中,它们使用的处理器与 TMDXIDK5728板相同。  

请帮帮我。

BR

Bhagyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持 Android。 我们的第三方合作伙伴 http://www.adeneo-embedded.com (现更名 为 http://www.witekio.com )为 Sitara 器件提供 Android BSP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。

    http://www.witekio.com ,在这个网站上,他们已经为 BeagleBoard-X15提供了 BSP,但是他们为 TMDXIDK5728提供了 BSP。

    在 BeagleBoard-X15和 TMDXIDK5728中,它们使用的处理器是相同的 AM5728,我的问题是,是否可以为 TMDXIDK5728使用相同的 BSP? 或者、我需要 TMDXIDK5728的特定 BSP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上面已经发布的、TI 不支持 Android。 您应该将此问题直接发送给 Witekio。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我有点困惑。

    TMDXIDK5728 LCD 板和 TMDXEVM5728 LCD 板之间是否有任何区别?

    如果它们之间有任何差异,那么硬件兼容性是否相同或不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 IDK (TMDXIDK5728和 TMDXIDK5718)的 LCD 板是相同的、但与我们的 TMDSEVM572X 不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、两个板都不同。 硬件不同。 通常、这些 IDK 用于客户开发现场总线应用或工业应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你罗格里奥:)