This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:用于处理原始视频的 FPGA 接口

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570245/am5728-fpga-interface-to-handle-raw-video

器件型号:AM5728

发件人字段:

哪个外部接口最适合连接到 FPGA,以便将原始图像数据放入 Sitara 的主存储器中?  在 VIP 模式下进行读操作有一种原始输入模式、但在内部、器件必须将数据重新映射到 RGB565格式、以便将其保存在 DDR 存储器中。  关于这一点的任何指导都将是有益的。  例如,在我们的现有设计中,FPGA 连接到两个以60MHz 运行的16位并行接口,以将原始图像数据传输到 DSP 的主存储器。   无论采用哪种最佳方法、我们的 FPGA 都可以进行定制、以实现所需的互连。

 

有几种不同的模式需要考虑:

 

     上所述,FPGA 将数据移至 Sitara 的主存储器中。  然后、验证算法将从读取此数据开始。

2.     不需要 DSP 功能但原始数据直接发送到主机 PC 的应用。  那么,没有办法直接从 VIP 接口通过 USB 2.0高速接口进行 DMA 处理,而不首先将图像数据放入 Sitara 的主存储器中?  或者是否有其他接口可实现此直接 USB 连接?  此概念更适用于不同的项目、但我们也在尽可能查看常见的内部架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    他们可能会考虑 PCIe 或 SATA 接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser ...现场团队正在关注此帖子、我将让他们发布他们的评论和客户评论...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    是否有任何关于在无需内核干预的情况下从一个外设(例如传入的视频流)到 USB 的 DMA 的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要在 Xilinx 器件(Spartan 7)和 AM57xx 的 DDR3之间进行 DMA 封包化数据。 为了实现这一点、我们建议使用哪种最佳的非侵入式接口? GPMC、摄像头、PCIe? PCIe 在 Xilinx 端具有高栅极数量、但如果我们建议、则可以这样做。 希望我们的建议将需要最少的 AM57xx 干预来完成传输。 要移动的数据将被预处理封包化摄像机捕捉。

    我们的直觉表明摄像头接口最易于使用... 查看是否有任何具有从摄像机到 DDR3的 DMA 且 AM57影响较低的示例停机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    您打算使用什么软件? Linux 还是 RTOS? 我需要此信息才能正确指导此查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser、

    RTOS

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Blake。 我已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    检查此链接以通过 VIP 接口引入数据。

    关于 VIP VPDMA 将数据直接传输到 USB 接口、我怀疑这是可能的、但让我探讨一下这种选择的可能性并返回。