This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3352:Yocto:https://git.ti.com/

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597501/linux-am3352-yocto-https-git-ti-com

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你好!

Bitbaking 任何内容都会崩溃、因为 linux-ti-stage-rt_4.1.bb 会崩溃、并显示以下错误消息:

错误:分析/YOCTO/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-rt_4.4.bb 时出现扩展错误:扩展变量 SRCPV 失败、表达式为${@bb.fetch2.get_srcrev (d)}、触发异常 FetchError:fetcher 失败:获取命令失败、退出代码为128、输出:
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.29.151]:errno=连接被拒绝

长期以来没有出现任何问题。 现在、git.ti.com 似乎使用浏览器打开、但不使用 bitbake 配置。

还有人现在有这个问题吗?

谢谢、

Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 bitbake 执行的失败命令:
    git -c core.fsyncobojectfiles=0 ls-remote git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git

    我手动执行它、实际上它返回:
    致命:无法连接到 git.ti.com:
    git.ti.com[0: 198.47.29.151]:errno=连接被拒绝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matti、

    是的、git.ti.com 似乎暂时停止运行。 我目前也无法克隆 git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git。 另一位 e2e 社区成员也报告了同样的问题:

    e2e.ti.com/.../597607

    我希望 git.ti.com 很快就会修复。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在应该可以工作。 请重试。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在似乎在工作、感谢您提供信息