请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
你好!
Bitbaking 任何内容都会崩溃、因为 linux-ti-stage-rt_4.1.bb 会崩溃、并显示以下错误消息:
错误:分析/YOCTO/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-rt_4.4.bb 时出现扩展错误:扩展变量 SRCPV 失败、表达式为${@bb.fetch2.get_srcrev (d)}、触发异常 FetchError:fetcher 失败:获取命令失败、退出代码为128、输出:
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.29.151]:errno=连接被拒绝
长期以来没有出现任何问题。 现在、git.ti.com 似乎使用浏览器打开、但不使用 bitbake 配置。
还有人现在有这个问题吗?
谢谢、
Matti