请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
您好、专家
我们有一个自定义的 Keystone2主板,它运行 Linux,具有最新的内核和 rootfs。 问题
是文件系统在一段正常时间后始终成为只读系统
R/W 操作。 糟糕的是、我将无法在下一个引导过程中进入 Linux
正在“正在启动内核...”中暂停。
这是一个 Nand 文件系统、为了避免此问题、我使用创建了一个新的 UBI 文件系统
安装到/home/user 的单独用户部件。 但是这不能解决问题:-(
在 ARM 端使用 mmap 与 DSP 物理设备通信后、问题始终会出现
地址。
对此有任何建议吗?