This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:K2L 和只读文件系统问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564741/linux-k2l-nand-readonly-filesystem-issue

工具/软件:Linux

您好、专家

我们有一个自定义的 Keystone2主板,它运行 Linux,具有最新的内核和 rootfs。 问题
是文件系统在一段正常时间后始终成为只读系统

R/W 操作。 糟糕的是、我将无法在下一个引导过程中进入 Linux
正在“正在启动内核...”中暂停。

这是一个 Nand 文件系统、为了避免此问题、我使用创建了一个新的 UBI 文件系统
安装到/home/user 的单独用户部件。 但是这不能解决问题:-(

在 ARM 端使用 mmap 与 DSP 物理设备通信后、问题始终会出现
地址。

对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 u-boot 级别停止并检查 u-boot bootargs、如果需要、在 nandroot 中将 ro 更改为 RW。
    您应该具有如下内容:
    nandroot=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=7,2048
    nandrootfstype=ubifs rootwait=1

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../2137896