您好!
我们有一个类似的问题: http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/414696/1474199#pi316653=1 、该主题未得到解答。
我们的系统运行 Linux 4.1.33。
当我们将 USB 记忆棒连接到我们的 am3351 usb0端口时、有时会出现 VBUS 故障: am3351将 VBUS 置为有效、但不会等待100ms、然后再将其置为无效。 我们看到 DRVVBUS 在仅2ms 后失效。
在控制台上、我们得到:
[256.453865] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: vbus_error in a_wait_vrise (90、<VBusValid), retry #3, port1 0008010c
您可以看到、在 VBUS = 3.6V 时、DRVVBUS 在2ms 后失效。
我们在 VBUS 上有一个1uF 的电容器。
我们应该看什么呢?
此致、提前感谢您
Massimo