This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:VBUS 仅在2ms 内保持高电平

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570151/am3351-vbus-stays-high-only-for-2ms

器件型号:AM3351

您好!

我们有一个类似的问题:  http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/414696/1474199#pi316653=1 、该主题未得到解答。

我们的系统运行 Linux 4.1.33。

当我们将 USB 记忆棒连接到我们的 am3351 usb0端口时、有时会出现 VBUS 故障: am3351将 VBUS 置为有效、但不会等待100ms、然后再将其置为无效。 我们看到 DRVVBUS 在仅2ms 后失效。

在控制台上、我们得到:

[256.453865] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: vbus_error in a_wait_vrise (90、<VBusValid), retry #3, port1 0008010c

您可以看到、在 VBUS = 3.6V 时、DRVVBUS 在2ms 后失效。

我们在 VBUS 上有一个1uF 的电容器。

我们应该看什么呢?

此致、提前感谢您
Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 2.0规范要求 USB 主机端口在 VBUS 上靠近 USB 连接器的地方有一个大于120uF 的电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ID 引脚必须接地才能启用 USB 主机模式。

    插入 USB 记忆棒之前、请验证 USB0_ID 引脚是否接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、问题与 VBUS 上的电容器有关。 作为双角色主机/器件、我们实现了6.5 μ F。

    此致
    Massimo