This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:RTOS ABB 支持

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589226/processor-sdk-am57x-rtos-abb-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

您好!

我正在尝试为需要的 VDD_电源配置 ABB (根据数据表表5-7)。

我无法在 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 中找到允许我执行此操作的代码。 我希望它位于 PDK 中的电路板库或 SBL 下、但我在那里看不到它。

提前感谢您的帮助、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    ABB 和 AVS 代码仅在引导加载程序代码中提供、不是电路板库的一部分。 您可以在以下位置找到代码:
    pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti\boot\sbl\board\src

    代码已存档在 SBL_AVS_CONFIG.c 和 SBL_AVS_CONFIG.h 中 请查看这些文件、并告诉我您是否正在寻找这些文件。 请注意、在运行应用程序之前、此代码应该是初始化代码的一部分。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    谢谢你。 我熟悉 SBL_AVS_CONFIG.c 中的代码,并在我的系统中使用 SBL_Configure_AVS ()函数。 但是、正如我所理解的、AVS 和 ABB 是两个单独的概念、SBL_AVS_CONFIG.c 中的代码似乎没有执行任何与 ABB 相关的操作。

    • TRM 图18-3 "AVS 0类过程"中给出了配置 AVS 的过程。 我认为 这是由 SBL_Configure_AVS()函数执行的操作。
    • TRM 第3.8.3.4节"ABB LDO 编程序列"中提供了配置 ABB 的过程。 但是、我无法在引导加载程序中找到此序列。 在 SBL_AVS_CONFIG.h 中定义了"abb_data_t"类型、但它不在任何地方使用。

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于将来遇到此主题的任何人、您可以在 e2e.ti.com/.../2169097上找到有关此主题的更多信息