This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/am5728:PCIe 基准测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591681/rtos-am5728-pcie-benchmarks

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我们使用 am572x 的2个 PCIe 通道以 PCIe x2 Gen2连接的形式连接到 FPGA。 am572x 是 RC。 PCIe RC 的配置和利用是在 DSP1内核上使用带有 SYSBIOS 版本的 TI-RTOS 完成的。 6.46.0.23、EDMA LLD 版本。 2.12.1和源自 PCIe 示例驱动程序代码的 PCIe 代码。 连接可靠而稳定。 我们看到数据请求 TLPS 以64字节块的形式到达 FPGA、这是一个遗憾、因为据我所知、Sitara 应该至少有128字节。 但是、即使考虑到这些非常小的请求所产生的开销、我们也无法实现估算的带宽。

我们的测试表明、我们仅获得理论 Netto 带宽的一半左右。 如果我们仅使用一个通道、或者在两种情况下都切换到第1代而不是第2代、则带宽会下降到几乎一半、因此我们可以假设两种功能(第2代、第2代)实际上都在工作。 我们正在将 PCIe 领域的 EDMA 用于 DSP L2 RAM 或 OCMC RAM。 两者都导致 一半的理论 Netto 带宽。

我们是否可以将我们的方法与一些基准测试数据进行比较、以验证我们的发现并拒绝可能的配置问题?

最棒的

   Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我无法帮助解决此问题的软件配置方面、但我可以确认此系列处理器(AM57xx)的最大 PCIe 出站有效载荷大小限制为64字节。 入站端支持的最大有效载荷为256字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认-我不确定它是128字节还是64字节出站。

    现在、我对软件配置没有任何疑问、我认为我相当熟悉这一点。 我可以检查的任何基准测试数据实际上会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 Processor SDK RTOS AM57x 器件中提供了 EDMA+PCIe 示例。 当您更改为 Gen1或更改为 x1通道时、您观察到吞吐量减少了一半。 这意味着您已正确配置 PCIe GEN2x2通道。

    如 Dave 所述、PCIe 出站大小为"最大出站有效载荷大小为64字节(L3互连 PCIe1/2目标端口将大小大于64字节的突发拆分为多个64字节突发)
    •最大入站有效载荷大小为256字节(内部转换为128字节-突发)"、TRM 24.9.1.1 PCIe 控制器主要特性。

    我们没有手头的基准测试结果、但如果您使用我们的 RTOS 驱动程序、我想您可以在基准测试中添加计时器。 您需要排除 EDMA 设置时间、传输起始点是通过写入 EDMA ESR 寄存器触发它的位置。 如果 EDMA IPR 寄存器设置在这里、则为 finsih 点。 当您使用 EDMA LLD 时、开销可能非常小。

    理论上、对于 GEN2X2、TH 为:5.0Gbps x 2通道 x 8/10位编码*(64 /(64+PCIe TLP 接头))。 TLP 头约为24-28字节、具体取决于是否添加了4字节 CRC。

    因此、它可能为5.8Gbps = 730Mbps。 实际测量值应更接近此值。 让我们知道您在 OB 写入和 OB 读取方面能得到什么。 如果您的数字低于730 Mbps 的一半、我们有问题需要考虑。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

      感谢您的发言、Eric。  

    我们将使用 EDMA LLD、并测量从调用  EDMA3_DRV_enableTransfer 到 使用 EDMA3_DRV_requestChannel 调用 EDMA3_RM_Xfer_complete 函  数的时间。 RTOS 应用程序由单个基准测试任务组成、它测试忙循环中的 ISR 调用。

    通过此设置、我们可以测量具有以下特性的 PCIe 带宽:OB 1MB 块读取请求382MB/s、 OB 1MB 块写入请求384MB/s

    正如您在计算中确认的、它大约比估算带宽的一半多。

    我对" 如果您的数字低于730 Mbps 的一半、我们有问题需要考虑"这句话有点困惑。 -在我们的案例中、它稍微多一点。 然而,这确实是一个问题。 我们绝不会在系统设计中依赖完整的理论 Netto 带宽、但优惠50%有点太多。 我们需要大约600MB/s 来实现我们的计划...

    此致、

         Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您提供这些数字。 是的、它应该更接近730 Mbps。 380是一个问题、我 将在下周为测量耳机设置两个 TI EVM。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     有数字吗?

    非常感谢、

          Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    是的、我在两个 AM572X IDK EVM 之间实现了吞吐量连接了吞吐量 PCIe 电缆。 请注意、我们只有 GEN2x1。 带宽的一半。

    我使用了 P-SDK 版本3.3 PCIe 示例代码、但我认为早期代码应该具有相同的结果。 我以600MHz 的频率在 DSP 上运行测试。 我进行了以下更改:

    1)在 PcieExampleEdmaRC()或 PcieExampleEdmaE()中,我只是做了一个硬编码:

    Ccount = 1;

     计数= 1024;

     BCount = 256;

    否则、EDMA 传输大小由 PCIe_example_line_size 控制。 根据当前代码、EDMA 目标缓冲器位于 DSP 的 L2中、该 L2只有288KB。 我的256KB 传输很好。

    2) 2)我还将 EDMA 同步从 A-SYNC 更改为 AB-SYNC edmaTransfer (hEdma、(EDMA3_Type) EDMA_TYPE、(unsigned int*)源、(unsigned int*) remoteBuf、

           acount、BCount、ccount、EDMA3_DRV_SYNC_AB、totalTimePointer);

    我可以更轻松地在 EDMA3_TEST()中设置断点以查看花费了多少个周期。 否则、有(i = 0;i <已禁用;i++)循环供我累加。

    我只是翻转了 EDMA 读取测试的源和目标。 读取和写入的周期计数几乎相同(~440000个周期)。

    以下是我的编号(写案例):

    根据数学计算:256 * 1024 /440000 * 0.6 = 357Mb/s 这几乎是理论。 我在 AM572x 中没有遇到任何问题。 您是否有任何方法来测量 FPGA 到 FPGA PCIe 的吞吐量?

    此致、Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     返回一些数字。

    感谢您的测试-我们能够将我们的设置"降级"到1个通道、以获得类似的结果。

    第一:存在 FPGA 错误、导致底层 RAM 内核无法提供最大带宽。 通过该固定值、我们能够大幅增加我们的读取带宽。 现在、具有1条信道的速率为285MB/s、具有2条信道的速率约为600MB/s。 请注意、对于2个通道、速率是1x 通道的两倍多。

    这要好得多、符合我们的最低估计要求。 但是、正如您所说的、应该至少可以再增加10%...

    令人不安的是、如果我们对带宽执行写操作、则会上升至345MB/s (1x 通道)/690MB/s (2x 通道)。

    与需要完成 TLP 应答的读取请求相比、我了解发布写入请求的好处。 但是、由于 TLPS 正在流水线化、并且由于 PCIe 的全双工特性、这不应占用太多的可用带宽。

    我们在 FPGA 方面进行了一些研究、我们看到 Sitara 的 TLPS 读取请求延迟、从而将带宽限制为600Mb/s 我想了解这个失速的来源。

    在 FPGA 探针上、我们看到16个请求 TLPS 突发进入。 FPGA 立即从第一个 TLP 打开开始响应。 在16次请求 TLPS 后、传入的 TLPS 之间的时间会更长。

    她可以在上三行看到传入请求 TLPS、在下三行看到响应。 以下是显示的所有信号的说明:

    请求

    高电平:有传入的 TLP 数据等待

    2.高电平:最后可用的 TLP 数据已准备好读取

    3.高电平:以下管道已准备好接收下一个 TLP

    完成

    高:存在传出的 TLP 数据

    2.高电平:TLP 的最后一个数据字已准备好读取

    高:PCIe 内核的发送端已准备好读取传入数据

    很明显、对于前16个 TLPS、FPGA 发送侧停止(信号 m_axis _fifo_rx_迎宾 饰为低电平)。 第一个 TLP 会立即得到 Handeld、但会延迟处理以下内容。

    但在这些 TLPS 之后、传入的 TLP FIFO 会变干(图中的时钟周期320)。 现在、以下流水线能够立即再次计算 TLPS。 大部分时间都在等待传入的 TLPS。

    由于 PCIe 内核是第三方 IP、我们不知道实现细节、但除了图中的探针之外、我们还通过 GPIO 实现了时间相关性、我们可以看到、在开始时传入的 TLP 速率足够高、以确保最大带宽- 约为50ns。

    我们在 FPGA 端对流控制/TLP 凭据进行了一些诊断、我们看不到任何异常/可疑的情况。 我们无法确定 Sitara 以如此低的速率发送以下 TLPS 的原因-每个 TLP 约为200ns。

    你有什么想法吗?

    另一个问题是流量控制凭据和链路层 ACK 与 TLP 比率的使用。 该标准支持多种比率。 Sitara 在这里使用什么?

    提前感谢您、

        Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     到目前为止还有什么新的东西吗?

    与此同时、我们正在努力使 FPGA 端能够处理写请求。 请参阅我  的文章。

    最棒的

       Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    您能对我的调查结果做一个陈述吗?

    提前感谢、

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    我对这里的沉默有点困惑。 您是否有任何关于我的问题的活动? 很高兴有线索知道是否值得等待回复...



    最棒的



    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    很抱歉耽误你的回答! 在这种情况下、AM57x 是向 FPGA 发送读取请求 TLP 的请求者。 您看到、在16次突发 TLP 后、TLP 间隔更大、从而降低吞吐量。 我联系了我们的硬件团队、我不知道。 在您的耳塞中、"现在、1条信道的速度为285MB/s、2条信道的速度约为600MB/s。 请注意、对于2个通道、速率是1x 通道的两倍多。 这要好得多、符合我们的最低估计要求。" 因此、我希望这个数字在您的系统要求中仍然可以接受。

    TLP ACK 频率由表24-871控制。 PCIECTRL_PL_ACK_FREQ_ASPM (偏移量0x70C)。 默认情况下、此值为0。 您可以将其编程为一个小数 N、以查看是否每个 N TLP 生成 ACK DLLP、并查看增大到更大的 N 有任何好处、可以更快地在 AM57x 上生成读取 TLP。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    此外、该表24-875。 PCIECTRL_PL_Ln_SKW_R、位24和25可禁用流控制并尝试 ACK。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这对我们有很大帮助!

    是的、我们可以了解这些数字-但请求者/完成者角色的切换仍在讨论中、为了确定这一点、我们必须证明我们已达到带宽限制。

    我只是没有找到您提到的表中描述的寄存器。 如果带宽受到 ACK/流量控制的影响、我将进行尝试。

    最棒的

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我提到的寄存器来自文献编号:SPRUHZ7C AM571x TRM、也许表编号对于 AM572x TRM 是不同的或不同的修订版本。 但是、如果您搜索偏移量或寄存器名称、则应该会找到它们。

    由于前16个 TLP 速度更快、您是否能够通过数学方法计算前16个 TLP 的吞吐量? 正如您知道的、它是320us、还有多少字节? 然后、在16个 TLPS 之后、具有较低步速的吞吐量是多少?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      我在 AM572x 的 TRM 中找到了这些表。 感谢您指出这些内容! 我很快会做一些测试。

    我发送的图中的时间轴以 FPGA 时钟周期为单位进行测量。 一个周期为4ns、前16个 TLPS 需要大约310个周期。 这导致一个 TLP 需要大约77ns。 对于每个 TLP 64字节、理论带宽为787MB/s

    在前16个 TLPS 之后、一个 TLP 需要大约50个时钟周期-> 200ns、这会导致理论带宽为305MB/s

    实际数据速率取决于慢节奏和快节奏 TLPS 之间的比率。 由于我们只能探测有限的时间片、因此我们不知道稍后是否有更快节奏的 TLPS 以及它们的发生频率。 但是、我们看到在600Mb/s 的巨大请求上具有稳定的带宽 该图显示了一个提示、即可能存在大约780Mb/s 的带宽。

    这里的数字或多或少都是粗略估算、但它们的幅度应该是正确的。

    最棒的

        Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢! 因此、我们可以看到以787Mb/s 的速率实现高速度、以305Mb/s 的速率进行低速度读取、从而实现稳定的600Mb/s PCIe 读取。 我不知道为什么会发生这种情况、也不知道我们是否可以像 PCIe 写入那样维持更高的速率。 我猜测 AM572x 上的 PCIe 具有一些接收器缓冲区、在 EDMA 从 FPGA 请求更多数据之前、需要将中的数据读取移至指定的存储器区域以释放缓冲区。

    您可以尝试读取 DDR 或 OCMC 中的数据是否有差异、流控制和 ACK 频率也有帮助。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我尝试了流控制和 ACK freq。 我在配置 Gen2和开始链路训练之前设置它。 在发送之前增加缓冲 ACK 的数量不会影响带量。 禁用 ACK/NACK 和/或流控会导致 PCIe 连接出现故障。 无论如何、至少我尝试过。 )
    读取/写入 DDR 或 OCMC 似乎也不会影响带宽。 这对我来说是合乎逻辑的、因为我的测试表明两者都具有相似的 DMA 带宽。 但即使使用 L2 RAM 也不会影响带宽。 瓶颈似乎在数据到达 L3-Main 之前的某个位置。

    最棒的
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tim、

    您是否介意共享 DSP PCIe 代码?我正在这样做。

    谢谢!

    Vefone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    我要关闭此主题。 非常感谢您提供示波器捕获和分析吞吐量。 EDMA 读取吞吐量与写入相比有点慢、这不是 PCIe 和 EDMA 驱动器问题。 芯片架构和互连域可能还有改进的空间、这就是我们现在所拥有的。 感谢您的理解!

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

     是的、感谢您的努力!

          Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    您是否介意指导我如何设置 am5728和 FPGA 之间的数据交换。 我现在正在处理它、连接火车是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vefone、

     我不知道如何帮助我。 因为您必须配置的内容取决于 FPGA 端和您的用例、我不熟悉这种情况。 我在 这里找到并记录了与此无关的任何内容

    希望这有所帮助、

        Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、
    非常感谢! 您提供的链接非常有用。现在、DSP 可以将数据写入 FPGA 条形空间。