This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:在 EMAC 项目上启用 TLS

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570540/rtos-ti-rtos-mcu-enable-tls-on-emac-project

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试执行 http POST、它是针对"wifi simplelink"完成 的、而在执行此操作时、我在".cfg 中将"enableTLS=true"设置为"enable"。 但是、现在我尝试通过 在 遇到这些错误时将配置更改为 NDK、在同一项目上对以太网进行 http 校准:

1) 未解析的符号 wolfSSL_Cleanup、首先在 C:\ti_tirex-content\tirtos_tivac_2_16_00_08\products\ns_1_11_00_10\packages/ti\net\lib\network_ndk_wolfsl.aem4f 中引用

2) 未解析的符号 wolfSSL_CTX_FREE --- |----

3)未解析的符号 wolfSSL_CTX_LOAD_VERIFICE_buffer--------------------- |----

就像这样,我得到了19个未解析的符号错误,之后都是 wolfSSL..... 。  

我没有尝试同时启用 EMAC 和 Wifi、但我正在尝试在同一项目中进行编码。 因此、我可以在每次运行时根据需要更改配置

是否有任何方法 可以解决这些误差。

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在大多数所有示例 RTOS 项目中、WiFi 模块是默认启用的。 您可以在 config (ti.MW) CCS 大纲视图中禁用 WifiCC3X00.lib 支持模块。
    wolf SSL 符号可能源自需要加密功能 MCU 的目标变体?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。