工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试执行 http POST、它是针对"wifi simplelink"完成 的、而在执行此操作时、我在".cfg 中将"enableTLS=true"设置为"enable"。 但是、现在我尝试通过 在 遇到这些错误时将配置更改为 NDK、在同一项目上对以太网进行 http 校准:
1) 未解析的符号 wolfSSL_Cleanup、首先在 C:\ti_tirex-content\tirtos_tivac_2_16_00_08\products\ns_1_11_00_10\packages/ti\net\lib\network_ndk_wolfsl.aem4f 中引用
2) 未解析的符号 wolfSSL_CTX_FREE --- |----
3)未解析的符号 wolfSSL_CTX_LOAD_VERIFICE_buffer--------------------- |----
就像这样,我得到了19个未解析的符号错误,之后都是 wolfSSL..... 。
我没有尝试同时启用 EMAC 和 Wifi、但我正在尝试在同一项目中进行编码。 因此、我可以在每次运行时根据需要更改配置
是否有任何方法 可以解决这些误差。
此致、
Raghu DS