This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:单击 Combobox 的下拉选项时、AM57xx Qt 触摸屏崩溃

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603364/linux-am57xx-qt-touchscreen-crashed-when-clicked-the-pull-down-selection-of-combobox

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在为 基于 AM5728 CPU 的 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04-linux-x86-Install.bin 开发 Qt 应用。

所有其他组件在触摸屏模式下都可以正常工作,但当我触摸 Combobox (组合框)的下拉选项时,Qt touch 似乎已崩溃,不会执行任何操作。  但仍会报告内核中的触摸事件。 同时、当使用鼠标单击组合框的下拉选项时 、一切都正常。

我在 AM5xx GP EVM 中测试该程序、结果相同。

您可以通过2种方法对其进行测试:

1. 在 matri-GUI-2.0桌面上运行视频分析演示,并选择任何 memu 项,例如:

我们选择"帮助"、此时会显示 A 下拉选项、当您触摸它时、触摸屏将崩溃。 但在使用鼠标单击时、一切都是如此

没关系。

2.运行演示

作为附件:

e2e.ti.com/.../3681.democob.zip

非常感谢、先生!

此致

Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能给我们一个回复吗? 谢谢!

    此致
    Qing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是分配给错误的人的。 我更正了分配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、
    Biser

    此致
    Qing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qing、

    我们能够在最后再现崩溃 我们将对此进行研究并返回。

    此致、
    Manisha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manisha:
    非常感谢!

    此致
    Qing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manisha:
    有任何进展吗?

    此致
    Qing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qing、

    某些应用程序设计用于与键盘/鼠标交互的方式多于与触摸交互的方式。 为了解决浏览器问题、我们将从 Qt 社区添加全新的"触控式"浏览器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关触控友好型设计、请参阅/usr/share/qt5/examples/declarative/touchinteraction。