请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM5728工具/软件:Linux
您好!
我正在为 基于 AM5728 CPU 的 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04-linux-x86-Install.bin 开发 Qt 应用。
所有其他组件在触摸屏模式下都可以正常工作,但当我触摸 Combobox (组合框)的下拉选项时,Qt touch 似乎已崩溃,不会执行任何操作。 但仍会报告内核中的触摸事件。 同时、当使用鼠标单击组合框的下拉选项时 、一切都正常。
我在 AM5xx GP EVM 中测试该程序、结果相同。
您可以通过2种方法对其进行测试:
1. 在 matri-GUI-2.0桌面上运行视频分析演示,并选择任何 memu 项,例如:
我们选择"帮助"、此时会显示 A 下拉选项、当您触摸它时、触摸屏将崩溃。 但在使用鼠标单击时、一切都是如此
没关系。
2.运行演示
作为附件:
e2e.ti.com/.../3681.democob.zip
非常感谢、先生!
此致
Qing