This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA722:如何禁用 GFX 层上的伽马校正?

Guru**** 2560380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605586/dra722-how-to-disable-gamma-correction-on-gfx-layer

器件型号:DRA722

您好!

我想让 DRA7xx GFX 层在旁路模式下工作。 如何禁用 GFX 层上的伽马校正?

 我在表11-208中找到这一点。 DISPC_CONFIG1 9位 GAMATABLE 使能 :

始终启用 LCD1的伽马表。 0x0:伽马表 LCD2和 TV 被旁路0x1:伽马表 LCD2和 TV 被启用。

这是否意味着 GFX 层伽马校正无法关闭?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它基于 sdk7.04.00.03内核3.14。

    此请求基于我们使用 内核3.14的旧生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢、我已将问题转交给 DSS 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能解释一下"旁路模式"是什么意思吗?

    DISPC_CONFIG1.GAMATABLENABLE 控制 LCD2和电视输出上的伽马校正。

    您是否使用 GFX 层通过 LCD1输出进行显示输出?

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    旁路模式:DSS 不修改 DMA 缓冲区数据、没有复制逻辑、 伽马校正等、 请参阅以下内容:


    是的、我们使用 GFX 层通过 LCD1输出进行显示输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果不使用位图格式、将 DISPC_CONFIG1[3](PALETTEGAMMATABLE)设置为0x0就足以禁用 GFX 管道-> LCD1路径上的伽马校正。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它的工作原理。

    谢谢。