This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 输出无法正常工作?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570299/hdmi-output-not-working

大家好、

我们有 VAYU XC5777X EVM CPU 板 Rev E1、

SDK - VisionSDK_02_11

内核- 3.14

default_uBoot_config := dra7xx_evm_vision_config
default_kernel_config:= omap2plus_defconfig
default_dtb:= dra7-evm-infoadas.dtb

MAKCONFIG?=tda2ex_evm_linux_all


我们没有改变任何东西、默认情况下 HDMI 应该可以工作、但它无法工作。

root@dra7xx-EVM:~## modetest
尝试加载模块 i915...失败。
正在尝试加载模块 Radeon...失败。
正在尝试加载新模块...失败。
正在尝试加载模块 vmwgfx...失败。
正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
编码器:
ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能的克隆

连接器:
ID 编码器状态类型大小(mm)模式编码器

CRC:
ID fb pos 大小
16 0 0 0、0 0、0 0
格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
道具:
4旋转:
flags:位掩码
值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
值:0
5 zorder:
flags:范围
值:0 3.
值:0
6 GLOBAL_ALPHA:
flags:范围
值:0 255
值:0
7前_mult_alpha:
flags:枚举
枚举:disable=0 enable=1
值:0

帧缓冲区:
ID Size Pitch

root@dra7xx-EVM:~# kmscube -c 16
尝试加载模块 omapdrm...成功。
未连接连接器!
无法初始化 DRM 


已发布

e2e.ti.com/.../2091098

另一个问题:

对于 VAYU XC5777X 板、REV E1 ->我们应在其中使用哪种配置文件。

MAKECONFIG?=tda2ex_evm_linux_all (或) MAKECONFIG?=tda2xx_evm_linux_all ???????????

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我邀请了 Vision SDK 专家在此发表评论。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    他们是否有任何更新?

    此致、
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    没有更新、我将重新对团队执行 ping 操作、他们应该直接在这里做出响应。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    默认引导配置如下所述、这适用于 TDA2x (vayu)

    default_uBoot_config := dra7xx_evm_vision_config
    default_kernel_config:= omap2plus_defconfig
    default_dtb:= dra7-evm-infoadas.dtb

    您保持 MAKECONFIG?=tda2ex_evm_linux_all、这适用于 TDA2Ex (在这种情况下、您需要使用 dra72-EVM-infoadas。dtb)

    因此、对于 Vayu EVM、请将其更改为

    MAKECONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_ALL

    按照 Linux 用户指南、应用所有内核、ubbot 和 File 系统工具。

    根据 UG 构建内核、VSDK 和创建 SD 卡。

    HMI 显示屏适用于 TDA2x EVM

    您还可以使用  2.11版本随附的预构建二进制文件(适用于 TDA2x)来检查这一点。

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    我之前仅更改过、

    MAKCONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_all 并构建了 Total Vision SDK 和我的 DTB 文件 dra7-EVM-infoadas .dTB、但 HDMI 仍然无法正常工作。

    此致、
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju

    U-Boot SPL 2014.07 (2017年1月31日- 15:39:59)
    DRA752-GP ES1.0
    spl_MMC_load_image
    reading u-boot.img
    reading u-boot.img
    
    
    U-Boot 2014.07 (2017年1月31日- 15:39:59)
    
    CPU:DRA752-GP ES1.0
    板:DRA74x EVM REV E.0
    :DRAMC/MMC 3.0
    
    
    超时:OMAP 1.5 MMC 闪存/闪存:MMC 1.5 MMC 3.0闪存。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio sagadopt part ccc apst
    扫描总线设备...
    找到0个器件。
    SCSI:net:cpsw
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是
    在设备0
    上找到的当前设备 SD/MMC 读取 uEnv.txt
    164字节在2ms (80.1 KiB/s)内从
    uEnv.txt 加载环境
    从 mmc0导入环境...
    在274ms (17.7MiB/s)内读取5082592字节
    在13ms (7.9MiB/s)内读取107675字节
    从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x4d8de0 ]
    ###平展设备树 blob,位于88000000
    使用0x88000000的 FDT blob 启动
    FDT 存储器区域:Addr=84000000 size=10000000
    保留 FDT 存储器区域:Addr=a2000000 size=4000000
    保留 F490000,
    正在将83000...装入结束的 F490000存储器区域 确定
    
    启动内核...
    
    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
    [0.000000] Linux 版本3.14.63 (Ganesh@FSETBLR1LX013)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(crostep-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-27
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412f2=VIPT
    
    )、非缓存 IPT 模式[0.PCr] CPU:[0T 和非隔离式 CPU 指令[0.00002] TI DRA742
    [0.000000]保留存储器:创建了0x94000000处的 CMA 存储器池、大小为80 MIB
    [0.000000]保留存储器:初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID 共享 dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了0x99000000处的 CMA 存储器池、大小为64 MIB
    [0.000000]保留存储器: 已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 CMA 内存池(0x9d000000)、大小为32 mib
    [0.000000]保留内存:已初始化节点 ipu1_cma@9d000000、兼容 id shareddma-dma-pool
    [0.0000]保留内存:已创建0x9f000000、大小为0x16000000
    的内存池:已保留[0.CMA] 初始化节点 dsp2_000000@9f000000、兼容 id shared-tma-pool
    [0.000000]保留存储器:在0xa8000000创建 DMA 存储器池、大小为64 mib
    [0.000000]保留存储器:初始化节点 cmem@A6000000、兼容 id shared_dma-pool
    [0.000000] cma:cma:在000000] mib
    [0.000000]内存策略: 数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] DRA752 ES1.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式8页/CPU @ed748000 s8640 r8192 d15936 u32768
    [0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表、移动分组打开。 总页数:243984
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID =4d4aa4e0-02 RW rootwait ip=none mem=1024M
    [0.000000] PID 哈希表条目:
    
    000000 (顺序:2、16384字节)[0.000000 Dentry 1072个条目:表中的哈希条目:0.5288个(缓存) 6、262144字节)
    [0.000000]内存:380016K/982016K 可用(6743K 内核代码、692K rwdata、2456K rodata、376K init、267K BSS、 602000K 保留、269312K)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0xc000000 (240MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc09040d4 (9201 KB)
    [0.000000] init:0xc0905000 - 0xc09631c0 (377KB)
    [0.000000] .data:0xc0964000 - 0xc0a11120 (693KB)
    [0.000000] .bss:0xc0a1112c - 0xc0a53e54 (268 KB)
    [0.000000]可抢占分层 RCU 实现。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
    16 [0.000000] OMAP
    
    
    事件源:Timer1为32786Hz [0.000000] sched_clock:32位为32kHz、分辨率为30517ns、每65536000000000ns [ 0.000030]绕回一次 OMAP 时钟源:32K_counter 为32768Hz [0.000457](6.14MHz)(以虚拟计时器为架构运行)。
    [0.000462] sched_clock:56位、频率为6MHz、分辨率为162ns、每2794592043008ns 换行
    一次[0.000471]切换到基于计时器的延迟循环
    [0.001539]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.001554]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'取代
    [0.001561]确保您仍然看到此内核消息。 请
    [0.001567]更新您的内核命令行。
    [0.001581]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29 BogoMips (lpj=61475)
    [ 0.001594] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.001703]安全框架已初始化
    [ 0.001755]安装高速缓存散列表条目:2048 (订单:1、8192字节)
    [ 0.001767]安装点高速缓存
    一致性表条目:2048 (订单:1、8192字节) CPU 写缓存测试:0.026763 确定
    [ 0.027009]/cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
    [ 0.027046]/cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
    [ 0.027059] CPU0:Thread -1、CPU 0、socket 0、mpidr 8000000000
    [ 0.027082]为0x8069c0a8 - 0x8069c118
    [ 0.080892] CPU1启动了静态标识映射 CPU1:CPU1:辅助处理器
    [ 0.080921 CPU1:CPU1: Thread -1、CPU 1、插槽0、mpidr 80000001
    [0.081049]带来2个 CPU
    [0.081065] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.081073] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.081495] devtmpfs:已初始
    化[0.082117] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.083870] omap_hwmod:L3_main_2使用 OCP 的断开 dt 数据
    [0.097791] omap_hwmod:tptc0使用 EDMA-controller 的断开 dt 数据
    [0.098305] omap_hwmod: tptc1使用来自 EDMA 控制器
    的断开 dt 数据[0.168389] OMA_hwmod:VPE:无 dt 节点
    [0.168399]-- [在此处剪切]-----
    [0.168421]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2581 _init+0x41c/0x478 ()
    [0.168428] omap_hwmod:VPE:没有 MPU 寄存器目标基
    址[0.168434]链接的模块:
    [0.168448] vap1:[0.48]不受污染的
    CPU:[0.843.48
    ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [0.168486] R6:60000013 R5:ffFFFF R4:00000000 R3:00000000
    [0.168515][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x80/0xa0)
    [ 0.168531][ ](dump_stack)从[ ](warn_slespath_common+0x70/0x94)
    [0.168538] r7:00000a15 R6:c0912d0c R5:00000009 R4:ec90de48
    [0.168565][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slespath_fmt+0x38/0x40)
    [0.168572] R8:c09132e0 r7:00000003 R6:00000000 R5:00000000 R4:c09b0a00
    [0.168601][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init+0x41c/0x478)
    [ 0.168608] r3:c082b264 r2:c0823bb8
    [ 0.168627][ ](_init)、来自[ ](omap_hwmod_for_eas+0x38/0x64)
    [0.168633] r10:c094a67c r8:c09132e0 r7:00000000 r6:c09128f0 r5:c0973820 r4:c09b0a00
    [0.168663][ ](omap_hwmod_for_each)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x2C/0x48)
    [0.168670] r7:c090555c R6:c0a11140 R5:00000001 R4:c095fc8
    [ 0.168695][ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0xf4/0x154)
    [ 0.168708][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x104/0x1d4)
    [0.168715] r10:c094a67c r9:c094a65c r8:000000e9 r7:c090555c r6:c0a11140 r5:00000001
    [0.168738] r4:c095fce8
    [ 0.168753][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x10/0xf4)
    [0.168760] r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:c068c8b8
    [0.168783] r4:00000000
    [0.168797][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FAND_FANK+0x14/0x34)
    [0.168803] R4:00000000 R3:ec90c000
    [0.168829]--[末尾线迹 d46217af9738c]--
    [0.170777] omap_hwmod:WD_timer2:no dt 节点[0.170782]
    ---- [在此处剪切]-----
    [0.170797]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2581 _init+0x41c/0x478 ()
    [0.170804] omap_hwmod:WD_timer2:没有 MPU 寄存器目标基
    址[0.170810]链接的模块:[0.170804]
    swap0:CPU:0:vap0:vap1:vap1:vap1:vap1:CPU 污染 W 3.14.63 #1
    [0.170829]背迹:
    [0.170846][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [0.170852] r6:60000013 r5:ffff r4:00000000 r3:00000000
    [0.170877][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x80/0xa0)
    [ 0.170890][ ](dump_stack)从[ ](warn_slespath_common+0x70/0x94)
    [0.170897] r7:00000a15 r6:c0912d0c r5:00000009 r4:ec90de48
    [0.170922][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](warn_slespath_fmt+0x38/0x40)
    [0.170929] R8:c09132e0 r7:00000003 R6:00000000 R5:00000000 R4:c09b0b08
    [0.170958][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init+0x41c/0x478)
    [ 0.170965] r3:c0822fec r2:c0823bb8
    [ 0.170983][ ](_init)、来自[ ](omap_hwmod_for_eas+0x38/0x64)
    [0.170989] r10:c094a67c r8:c09132e0 r7:00000000 r6:c09128f0 r5:c0973820 r4:c09b0b08
    [0.171018][ ](omap_hwmod_for_each)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x2C/0x48)
    [0.171024] r7:c090555c R6:c0a11140 R5:00000001 R4:c095fce8
    [0.171049][ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0xf4/0x154)
    [ 0.171061][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x104/0x1d4)
    [0.171068] r10:c094a67c r9:c094a65c r8:000000e9 r7:c090555c r6:c0a11140 r5:00000001
    [0.171091] r4:c095fce8
    [ 0.171105][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x10/0xf4)
    [0.171112] r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:c068c8b8
    [0.171134] r4:00000000
    [0.171148][0.171148][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FAND_FANK+0x14/0x34)
    [0.171155] R4:00000000 R3:ec90c000
    [0.171167]---[末尾线迹 d46217af9738c693 ]--[
    0.287226] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.287970]稳压器-[无已
    注册
    的 d46217af9738c693原子网[0.29256]内核数:0.287226]寄存器子网[0.29248]内核数库[0.29256]
    使用调速器梯
    形[0.293400] cputidle:使用调速器菜单
    [0.343121] SYSCON 4a002000.tisysconom: regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf] registered
    [0.3454] SYSCON 4a002e00.tissyscon: regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf] registered [m 0x4a401eIRQ]
    
    /ocp/pinmux@e401e641e[e641eV]没有找到适用于 OMAP 的硬件[e241e2eQ4a2e401eq1eV][e241[e
    [0.359402]平台5882000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [0.359704]平台5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [0.359998]平台40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@9900[0.376887]
    平台4080000000 [0.3599800009.000.000000@
    DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA 994dsp [0.376887]平台[0.3840000.004dsp 无分配的 RAM 节点[
    [0.382869]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.382878]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.385784] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.414488]简介:创建层块 0
    [0.429734] EDMA-DMA 引擎 EDMA-DMA 引擎引擎 EDMA-DMA 引擎引擎.0:TI EDMA 引擎驱动程序
    [0.437302] OMAP-DMA 引擎4a056000。DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动
    程序[0.437966]平台固定稳压器-SD:驱动程序
    
    
    reg 固定电压请求探测器延迟[0.438232] EVM_VIN_3V3-VIN_3mV:无法找到固定电压稳压器[0.43300] V3-V3-V3V3-3V3-3V3-3V3-3V3-3V3-3V3-3V3-3V3-3V3-V3-3V3-3V3-3V3-3V3-V3-3mV:固定电压器 -517
    [ 0.438482]平台固定稳压器-EVM_3V3_SW:驱动器固定电压请求探测器延迟
    [0.438733] AIC_DVDD:1800mV
    [0.438793] reg 固定电压固定稳压器-AIC_DVDD:无法找到电源
    
    延迟[0.438970] VIN-固定电压调节器-0.438797] AIC 固定电压调节器
    - V4389489mv:v_DVDD:0.4389mv 转固定电压调节器[0.4389mv 转固定电压调节器[0.4678]
    1350mV
    [0.439696] reg-fixed-voltage fixedregulator -VTT:找不到电源 VIN
    [0.439914] reg-fixed-voltage fixedregulator -VTT:注册稳压器失败:-517
    [0.439932]平台 fixedreg-VTT:驱动器 reg-fixed-voltage 请求探测器延迟
    [0.443543] varaarb
    :使用传统的244c
    [挂起方法0.442c] 驱动程序[Palmas]使用传统恢复方法
    [0.444603] SCSI 子系统已初始化
    [0.445863] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.446029] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
    器[0.446215] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.448526] IRQPalmas 0-0058:缺少 IRQ:跳过
    请求[0.4858] 多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.449024] prom_parse:/ocp/i2c@48070000/tps659038@58
    [0.451153] smps123:1060mV 时为850<--> 1500mV
    [0.452806] smps45:1060mV 时为850<--> 1500mV [0.452806] smps45:850<--> 1500mV 104460mV
    <- 0.4564mV] 1250mV
    时> 1500mV [0.455938] smps7:1030mV 时为850<--> 1500mV
    [0.457617] smps8:1060mV 时为850<--> 1500mV
    [0.459109] smps9:1800mV
    [0.462348] ldo1:1800<--> 3300mV (13000
    ) ldo2mV [0.472mV] 3300mV
    [0.481345] ldo3:1800mV
    [0.482226] LDO4:1800mV
    [0.482827] LDO5:无参数
    [0.483415] LDO6:无参数
    [0.484025] LDO7:无参数
    [0.484611] LDO8:无参数
    [0.491191] ldo9
    
    :0.5078mV [0.121750] LDoN:0.128mV] 3300mV
    [0.51137] REGEN1:无参数
    [0.512530] regen2:无参数
    [0.513121] sysen1:无参数
    [0.513702] sysen2:无参数
    [0.514675] pcf857x 0-0020:探测
    [0.515153] pcf857x:0-0027的探头失败、并显示错误[0.514675] pcf857x 0-0021
    
    :probed [0.41502c] 400kHz 时的总线0版本0.12
    [0.517597] pcf857x 1-0026:探测
    [0.518315] i2c i2c-1:for_i2c:/ocp/i2c 上的 MODALIAS 故障@48072000/hdmirec@31[0.518773]
    mcp230xx:1-0027的探头失败、错误-121[0.cp194260] mcp21
    :错误代码错误121 mcp230xx
    1-0025的探测失败、错误-121[0.521937]
    omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.522371] omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为3400kHz
    [0.522685]媒体:Linux 媒体接口:v0.10
    [0.522832] Linux 视频捕捉接口:vpps
    API v3053] 1寄存
    式[0.523062] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
    [0.523176] PTP 时钟支持已注册
    [0.524638] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-
    
    
    
    
    
    41501000.MMU 已注册
    [0.526824] OMAP-iommu 415020.MMU:已注册415020.MMU
    [0.527595]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.528941]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.547457] NET:注册协议系列2[0.548144]
    TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.548213] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.548192] TCP 建立哈希表[0.548192
    (顺序:TCP 建立) Reno 注册
    的[0.548401] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.548433] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.548628] NET:注册的协议系列1[0.548906]
    RPC:注册的命名套接字 UNIX 传输模块。
    [0.548915] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.548922] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.548929] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.550032]硬件性能事件:通过 ARMv7 Cortex-A15 PMU 驱动程序启用、提供7个计数器
    [0.553057] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.649267]
    
    高速缓存池大小:64页[0.649542] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2 [0.6496]散列表条目: 1024 (顺序0、4096字节)
    [0.650259] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.650294]密钥类型 id_resolver 注册
    [0.650304]密钥类型 id_legacy 注册
    [0.650336] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.650520] msgmni 已设置为648
    [0.6544667] ALG:不对 stdrng (krng)
    [0.654647] NET:注册协议系列38
    [0.654674]注册的 IO 调度程序 noop
    [0.654683]注册的 IO 调度程序最后期限
    [0.654721]注册的 IO cfq (默认)
    [0.660x pintrl.003400]单个调度程序 mutrl_pintrl: pA fc003400大小为1124
    [0.699290] dra7-pcie 51000000.pcie:PCI 主机桥接至总线0000:00
    [0.699304] pci_bus 0000:00:根总线资源[io 0x1000-0x10000]
    [0.699315] pci_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x990000]
    pci:ff0000.0000.00327] pci:fff 未找到根总线的 Busn 资源、将使用[bus 00-ff]
    [0.699839] PCI:总线0:快速背靠背传输禁用
    [0.700080] PCI:总线1:快速背靠背传输启用
    [0.700201] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    PCI:0.7001:00.0000:00.0] 已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.700229] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.700249] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.702662] OMAP DSS 修订版6.1
    [0.708022] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_0086]
    驱动程序延迟 D801[0.000868]驱动程序请求[0.0002c]
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [0.708235] i2c 1-006C:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [0.708302] i2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [0.708367] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟[0.705mV@1005mb
    <-1005mV@1009mb:0.3005mV@100b@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@100m@
    >1210 mV
    [0.710293] ABV_ivahd:1060 <->1250 mV
    [0.710637] ABB_dspve:1060 <-> 1250 mV
    [0.711004] ABB_GPU:1060 <-> 1280 mV
    [0.712133]串行:8250/16550驱动器、10个端口、启用 IRQ 共享
    [ 0.716540] 4806a000.serial: MMIO 0x4806a000 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)处的 ttyS0是启用的8250
    [ 2.301559(2004)控制台[ttyS0]
    (2.305851] 4806c000.serial:在 MMIO 0x4806c000 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是8250
    [ 2.315649] 48020000.serial: MMIO 0x48020000 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
    [2.326299] OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数发生器版本。 20
    [2.333488][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [2.348697]返修:已加载模块
    [2.357205]循环:已加载模块
    [2.360630](stk)已创建 sysfs 条目
    [2.364603](stk):已创建调试[2.368879]
    (HCI_TTY):内部
    已分配 HCI_430_604249][2.3749](sttty:
    SSS 标志集、并行总线扫描已禁用
    [2.386698] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
    [2.395283] AHCI 4a140000.SATA:标志:NCQ SNa1 TF stag pm led clo only pmp pio pio sadaptop part apst
    [2.405788] scsi0:64位 CCCf 平台[2.9624]
    SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x100 IRQ 336
    [2.418947] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [ c3c29992] CAN 器件驱动程序接口
    [2.435060] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform careq=2.44000]
    新的寄存器件接口[ce29992] CAN 设备驱动程序接口[2.4bus=2.495060](reg64bcore = 2.045060]
    注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [2.457963] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [2.464007] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [2.469939] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [2.475765] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
    [2.481873] usbcore:注册的新接口驱动程序 zusbcore [2.481873] usbcore:注册的新接口驱动程序
    已注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [2.494168] EHCI_hcd:USB 2.0 '增强型'主机控制器(EHCI)驱动程序
    [2.500746] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [2.505357] EHCI-OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [2.511070] usbcore:已注册的新接口驱动程序 CDC_WDM [2.516]
    USB
    存储设备[2.517] 所有鼠标通用的 PS/2鼠标设备
    [2.532132] i2c-core:driver [RC-ds1307] using legacy suspend method
    [2.538602] i2c-core:driver [RC-ds1307] using legacy resume method
    [2.545646] OMAP_RTC 48838000.rtcss:RTC core:registered 48838000.rttc721.rtc1307] using legacy resume method [2.545364] 0x48453664] om_rtc /rtc55391[rtcss /rtc 0001.0001.rtc55391]0
    
    作为驱动程序条目写入失败[0x483213362]
    [2.564496] ov1063x:探测器1-0037失败、错误-121[2.570620]
    ov1063x 1-0030:写入寄存器0x0103失败!
    [2.576227] ov1063x:1-0030的探头失败、错误-121
    [2.583164]用于单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
    [2.589456] cproc IVA_coproc:probe
    [2.593147] adding alias for supply VDD、IVA_coproc -> VDD、4a0025cc.voltdm
    [2.599982] adding alias for supply vbb、IVA_coproc -> VBB、4a0025cc.voltdm
    [2.607942] cotproc
    = case_proc 12proc: 探头
    [2.616654]为电源 VDD、DSP_coproc -> VDD、4a0025e0.voltdm
    [ 2.623486]添加电源的别名 VBB、DSP_coproc -> VBB、4a0025e0.voltdm
    [ 2.631330] coti:codp_coti:cotepic 2.0023486ap、dspc
    
    非精确 dsps bap.64a0-bap.64a0-bap.ap.64a0-bap.atured soc
    未修整的 BGAP、温度不准确
    [2.659417] ti-soc-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整的 BGAP、温度不精确
    [2.666848] ti-soc-thermal 4a0021e0.bandgap:非修整的 BGAP、温度不精确
    [2.678770] omap_hmc_mc_mc
    无法将480mc 驱动程序请求延迟到 mc 2.480mc mc mc:mc mc:mc4mc:mc mc mc mc mc 4mc:mc 4mc 至 mc mc mc mc mc 4mc 4mc 4mc 4mc 4mcm
    无法获取 VMMC 调节器-517
    [2.699656]平台480b4000.MMC:驱动程序 omap_hmmc 请求探测器延迟
    [2.758976] a1:SATA 链路断开(sStatus 0 SControl 300)
    [2.820729] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [2.829094] rev-AES 4b500000.AES
    AES OMAP 2.430b5000003.3bAES [OMAP:AES 7002.4302.4302.430b] OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [ 2.856592] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [ 2.862995] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-cipher 的测试5上失败:flags=100
    [ 2.870654] ALG:skst-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=2.747]
    skcipher:=100[2.870654] ECA-DES-OMAP 的测试5中 setkey 失败:flags=100
    [2.891802] OMAP-sham 4b101000.sham:OMAP 版本4.3
    [2.897583] OMAP-sham 4b101000.sham:初始化失败。
    [2.903248] OMAP-sham:4b101000.sham 的探测失败,错误-22[2.910228]
    usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [2.915825] usbhid:USB HID 核心驱动程序
    [2.921046] remoteproc 0:588200.IPU 可用
    [2.925947] remoteproc 仍在试验性开发中:remoteproc 注:
    [2.934982] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [2.945510] remoteproc0:直接固件加载失败、出现错误-2
    [2.951948] remoteproc 1:5502000.IPU 可用
    [2.956848] remoteproc 1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.965880] remoteproc0:返回到用户帮助程序
    [2.968978] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且尚不能保证向后兼容性。
    [2.969092] remoteproc1:直接固件加载失败、出现错误-2
    [2.969095] remoteproc1:返回到用户助手
    [2.969317] remoteproc2:40800000.dsp 可用
    [2.96320] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中、并被视为实验。
    [2.96934] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    [2.9696962] remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
    [2.9696666] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.9696969] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    [3.041360] remoteproc2:直接固件加载失败、出现错误-2
    [3.047688] remoteproc2:回退到用户助手
    [3.053073] remoteproc3:直接固件加载失败、出现错误-2
    [3.059468] remote3:回退到用户助手
    [3.067517] tlv320aic3x-0-v4618] remotec
    v0018:v4618] remotec v010-v078429-037429-024] 无法请求耗材:-517
    [3.081336] i2c 0-0018:驱动程序 tlv320aic3x-codec 请求探测器延迟
    [3.088540]平台 bt_SCO_card:驱动程序 aso-simple-card 请求探测器延迟
    [3.096860] ASOC-simple-card ASOC-simple-card.0:HDMI-herrata <-> Davinci Mcev.468.000[3.6860]由于 davincese-mcASP Mc648.4670-368.46700] McAsps 映射
    原因,将忽略3.368467a.cc.ccc.0003.48151]:
    由于勘误表 i868
    [3.124394] davi-McASP 4847c000。McASP:由于勘误表 i868
    [3.132799] davinc_EVM primary_sound:ASOC:未注册编解码器(空)
    [3.139573] davinci_evm primary_sound:snd_soc_register_register_sound:
    3.1487] daver_probe probe probe probe proceeded [3.1490]平台概
    要文件请求失败[3.4987](3.149573] 使用计时器中断。
    [3.159356] NF_conntrack 版本0.5.0 (9393桶、最大37572)
    [3.165835] IP_Tables:(c) 2000-2006 Netfilter Core Team
    [3.171260] TCP:立方注册
    [3.174589]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [3.178892] NET:注册协议系列17[3.18398]
    
    
    防火墙:1819181915] 控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
    [ 3.198236] NET:注册协议系列29
    [ 3.202724] CAN:原始协议(修订版20120528)
    [ 3.207012] CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
    [ 3.212713] CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1
    [ 3.282]: 802.1Q VLAN 支持 v1.8
    [3.222531]密钥类型 DNS_旋 变传感器已注册
    [3.226820] NET:注册协议系列41[3.231927]
    为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.voltdm
    [3.238225]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.voltdm [3.238225]为
    电源添加别名为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a24604a+ OMAP4+电源管理器件添加别名[3.3b64]。
    [3.25116]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [3.25554]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.260271] SmartReflex Class3已初始化
    [3.266012] vmmcwl_fixed:正在
    
    禁用[3.26971]稳压
    器- PAT:禁用[3.273507] DMM 4e000000.DMM:针对正在使用的勘误表 i878的变通办法[3.281176] DMM
    3.280.40000.3.0]支持所有已初始化的虚拟时间戳条目[3.280.80000.DRM [3.282.][3.280000](修订版)[3.280.80000.0000](修订
    [3.295358][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [3.301317] omapdrm omapdrm.0:没有报告的连接器与模式
    [3.308220][DRM]连接不能找到任何 CRTC 或大小-变为1024x768
    [3.317361][DRM]启用 DMM ywrap 滚动
    [3.325965]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备128x48
    [3.335595] omapdrm 0:omapdrm 0: omapdrm 帧缓冲器件
    [3.341908] omapdrm omapdrm.0:寄存式通知器
    [3.347246][DRM]在次要0
    [3.354613]上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917 EVM_3V3_SD:3300mV
    [3.358118] EVM_3V3_SW:3.36928[3.369V_DVD_3.36928]
    
    
    由 EVM_3V3_SW
    提供[ 3.373642] VTT_FIXED:1350mV
    [ 3.376817] VTT_FIXED:由 SYSEN2提供
    [ 3.381159] i60060:驱动
    
    器 fpd3_SerDes 请求探测器延迟[3.387448] i2c 1-0064:驱动器 fpd3_SerDes 请求3.6c[3.0068] iD3660]探测器延迟请求[3.52c 3_i3006c] i2c:驱动器 f3_SerDes 请求[3.6c3006c] i3006c1请求
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.40633] i2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.412623] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.500603] ASOC-simple-card bt_SCO_card:BT-SCO-INDEX <3.48c213]用于映射
    音频范围的 INIT [3.500603] ASOP-ASC:AL808] McA0-3008].cc.cc.ccc.0>cc.ccc.0001.0080无法找到音频范围映射[3.48280-a.cc.a.a.a.a.000 -16
    [ 3.518550] DaVinci_EVM 主要_声音:ASOC:无法为卡 DRA7xx-EVM 创建声卡:-16
    [ 3.527197] DaVinci_EVM 主要_声音:Snd_soc_register_card 失败(-16)
    [ 3.534046] DaVinci_EVM:probe of primary_sound 失败、错误-16
    [ 3.54064_register_64]驱动程序延迟1[3.52c]
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.553320] i2c 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.559659] i2c 1-002c:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.565975] ipd2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟[3.55369] ipd3_SerDes 请求探头延迟3.62312]
    ipd1
    :ipd13296c1:ipd1 Serc1请求[3.6c1:ipd1 Serc1请求[3.6c1:ipd1 Serc1请求[3. 主机不支持只读开关。 假设是写入使能。
    [ 3.638972] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [ 3.639507] mmc1:位于地址 AAAA
    [ 3.650662] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fff3
    [ 3.657176] mmcblk0:mmc1:3.6506666662] DaVinci_MDIO 486.29]
    
    MDIO:3.486.29] MDIO:3.4824003.486.29] 器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
    [ 3.661234] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
    [ 3.661531] ipd2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探针延迟
    [ 3.661658] iDDC 1-0064:3.662c_00962c_iD186c
    1:驱动程序延迟请求
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.662015] i2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.662134] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.662786] cpsw 484840000.ethernet:检测到的 MACID = 20:CD:39:
    2683] iDc
    :3.66842c 1:i2c 请求[ 3.6627862c] c7:3.668c7:3.663c3:i8234c7:3.663c7 1:i8c3:i8c7 1:36263c7 1 驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.663710] i2c 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.663829] i2c 1-002c:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.663951] ipd2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟[3.66486c] ipd3_Serc673_sbes 请求
    
    [ 3.66486c6cw:3.6c673_s100bt 请求以太网参考设计[3.663951] ipd1:3674sbw:3.66486c673_sbt 请求[3.6648 检测到的 MACID = 20:CD:39:2b:C7:CD
    [ 3.665803] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [ 3.665926] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器
    
    
    286 [ 3.666046] i6C 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟[3.661]i2c I 6001]iD168请求探测器延迟[3.661]i6001]i2c:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟3_i6006266261] iD1]i2c I 6001i2c 请求 驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.666407] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.807000] OMAP_RTC 48838000.rtcss:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00 UTC (946684800)
    [3.815896] SR_RTC 4838000.rtcss:将系统时钟设置为2000-0001.0001.0001.00:00:0083001.00000:v_008705[3.83] mmcr 初始化
    链接到平台时钟:3.830c:3.830c
    :3.83] p2
    [3.834488] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.840844] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.844698] ALSA 设备列表:
    [3.844702]#0:6C-WiLink
    [3.844705] HDMI 请求探
    头延迟[3.844705][3.863]1:i846275863_HDMI 发送器[3.00171]
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.869920] i2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.870667] EXT3-FS (mmcblk0p2):错误:由于不
    支持的可选功能(240)而无法安装[3.871162] EXT2-FS (mmcblk0p2):
    由于不支持的可选功能(240)[3.88p2:无法安装 BOOPS_EN 位未设置
    [3.898790] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探针延迟
    [3.899301] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null)
    [ 3.899324] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [3.899655] mmc2:地址0001
    [3.900007]上的新高速 DDR MMC 卡 devtmpfs:已安装
    [3.900238]释放未使用的内核内存:376K (c0905000 - c0963000)
    [3.934574] mmcblk1:mmc2:0001 MMC04G 3.52 GiB [3.939608:mmc1
    mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 m
    mmc2:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
    [ 3.953618] mmcblk1:未知分区表
    [3.959194] mmcblk1boot1:未知分区表
    [3.97262] mmcblk1boot0:未知分区表
    [3.970478] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 3.97165]
    驱动程序延迟 D3683请求[3.9368]
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.989483] i2c 1-006C:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [3.995783] i2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [4.002106] idev2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求
    启动探头延迟[4.608142]版本
    
    
    :启动蓝牙中断4.184[4.182] 内核版本2.18
    [4.973130] NET:注册协议系列31
    [4.9775995]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [4.985941]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [4.996842]蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化
    [5.043604]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [5.092919] i2c 1-0060: 驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [5.104461] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [5.182689](STC):ChnL_id 列表空:4[5.186631]
    (stk):st_Kim _start[5.219200] ies 1-00689]:chnL_id 列表空:4[5.186631](stk)探测器
    延迟请求[5.992c.1c:驱动程序 d2c1 Serc2c
    1:驱动程序 f82241]请求 驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [5.296550](stk):ldisc_install = 1
    [5.300200] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头
    
    
    延迟[5.332334]随机:非阻塞池已初始化[5.334127] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_Serces 请求5.33234]随机:非阻塞池已初始化[5.3232122] iSerces 请求[5.42122] iSerces 请求
    无法加载 dra7-dsp2-fw.xe66
    udevd[1479]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh ''/etc/udev/scripts/mount.sh:无此类文件或目录
    
    [5.599793] ipd2c 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器
    
    
    2c [5.606127] i2c 1-006C:驱动程序 fpd3_SerDes 请求5.63561]驱动程序延迟1[5.6356187] 驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [5.642915] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [5.651516] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [5.67289] remotepproc0:加电5882000.IPU
    [5.683040] i2c 5.884-0064
    :驱动程序 fw 5.6724] mu mu 5.672894] mu mu mu mu remotec0:5.6728942.1u.mu mu mu mu.empru.empru.em4mu 5.28400.mu.mu.em4u.mu
    远程处理器5882000.IPU 现已启动
    [5.719857] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机
    状态[5.725459] testproc0:注册的 virtio0 (类型7)
    [5.725585] i2c 1-0068:driver fpd3_SerDes 请求探测器
    延迟[5.725687] i2c r1_s28671] i2c 请求
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [5.725858] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [5.725941] ispi1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [5.726024] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟[5.72806m6.0
    :5.9680] s25fl256s1 (32768 Kbytes)[5.901532]
    在 MTD 设备 spi32766.0
    [5.907477]上找到10个部件分区在“0x00000032766.0”上创建10个 MTD 分区:
    [5.912830] 0x00000000-0x000000010000
    
    SPL:“QSPI.000000010000-0x00000004000004000001000000
    
    :0x000000040000000004000001000-0x000000024000100:[0x0000.Q000000010000]
    "QSPI.u-boot-spl-os"
    [5.953212] 0x0000001c0000-0x9d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [5.959995] 0x0000001d0000-0x0000-0x1e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [5.967436] 0x0000001e0000-0x990000-0x0000001e0000
    
    :"QSPI.0009262c I 内核请求:“QSPI.080000962c
    ”
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.009363] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.016834] imod 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.023255] i2c 1-0064:驱动程序 ffpd3_SerDes 请求
    
    
    进行探头延迟[6.0002c66] e8026821.ddsp 请求进行远程处理 mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [6.200847] ommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [6.206765] ommu 40d02000.M2c:40d02000.MMU:版本3.0
    [6.25962] proc e8002:vam-iommu 40d02000.mc:
    rpdc
    
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [6.285073] remoteproc2:注册的 virtio1 (类型7)
    [6.290207](stk):ldisc 安装超时
    [6.294409](stk):ldisc 安装=0[6.299482] i201 1-0061:驱动程序 fpd3_Serces 安装超时[6.294409](stk):ldisc 驱动
    程序延迟[6.29001c:6.52c]
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.318553] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.353730] remoteprop1:加电550mu.ipu
    [6.358560] rpteprop1:启动固件映像 prop7-ipu2-fw.xem4、大小663696mu.ipu [6.358560] mu.mu.remotipu [6.35821.2000] mu.remotipo
    mu:远程
    处理器6.35200002.1...
    rpmsg 主机处于联机
    状态[6.429881] i2c 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [6.436314] remoteproc1:注册的 virtio2 (类型7)
    [6.441688] ipd1-002c:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器
    延迟[6.452653] ipd1-006c] ipd1c:驱动程序 f891c 1-002c:驱动程序 f86c
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头
    
    
    
    延迟[6.465241] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟[6.471490] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50 [6.478753] crutio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-prodr 0x4864]发单[6.4864_prodr 请求0x4864]
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.501209] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    [6.508512] i2c 1-006C:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头
    
    延迟[6.518351] i656 1-0061:驱动程序 fpd3_Serces 请求[6.00969_iD1]i3001]I 头延迟请求[6.5969_SerDes 请求[6.596]iSerDes 请求
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.537233] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.54351] i2c 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    udevd[1512]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh '/etc/udev/scripts/mount.sh:无此类文件或目录
    
    [6.5461_idcr 请求[6.5651]idc1652c]
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.671740] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.678019] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.684308] ipd2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [6.065085] ipd1c.6c
    :ipd3_SerDes 请求探头延迟[6.0068596356] 驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [7.072738] i2c 1-0061:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [7.079788] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [7.086237] ipd2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟[7.0964]ipd1 ipd2c[7.0026823]ipd1]ipd2c[7.021]
    请求探头延迟[7.023_SerDes 请求[7.02]i981]i0964_SerDes 请求
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [7.170533] dwc3 48890000.usb: OTG:主主机 xhci-hcd.0.auto 已注册
    [7.177529] dwc3 48890000.usb: OTG:共享主机 xhci-hcd.0.auto 已注册
    [ 7.185073] dwc3 48890000.usb: OTG:直到小工具寄存器
    [7.191714] i2c 1-00013:驱动程序 fpd3_SerDes 延迟请求[7.6c]为止无法启动
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [7.204306] dwc3 488d0000.usb: OTG:主主机 xhci-hcd.1.auto 已注册
    [7.211658] i2c 1-0069:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头
    
    延迟[7.21830] Serc3 488d0000.usb: OTG:共享主机 xhci-hcd.1.auto 已注册[7.225132] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求[7.23dwdwdwc3
    :488d0000.usb: 只有在小工具寄存
    器[7.238158] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [7.245513] i2c 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟
    [7.254553] i2c 1-006C:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探头延迟[7.2603_SerDes 请求
    [7.006961] ipd1_ipd2c1:ipd2c 请求探头延迟[7.0062661] ipd2c1
    :ipd2c1:ipd6c1 ipd6c] 驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [7.273455] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [7.288952](stk):等待卸载 ldisc 后超时
    [7.347364]零小工具:gadget Zero、版本:dwo mio de Mayo 2008
    [7.35791](stk):gadget zero 准备就绪[7.35373691][ 48890000.usb: ngadget zero ]
    使用
    随机自以太网地址
    [7.383445]使用随机主机以太网地址
    [7.393059]注册的小工具[7.378972] usb0:主机 MAC C6:4c:E7:44:1a :4a
    [7.3973997] usb0:Mac dw:db:c:c:12:c:12:g_ncm_gadget
    [7.494024] ng_g_g_g_gadget
    
    [7.24] ng_gadget ng_g_g_g_g_g_gadget [7.4924] ng_g_g_g_g_g_g_g_gadget [7.24
    488d0000.usb: OTG:注册的小工具[8.398969]
    (stk):ldisc 安装超时
    [8.403173](stk):ldisch_install = 0[8.883841] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 opts:(空)
    启动 Bootlog 守护程序:bootlogd:无法分配伪 TTY:没有此类文件或目录
    bootlogd。
    [9.398970](stk):等待卸载 ldisc 超时
    [9.512194](stk):ldisc 安装=1ALSA:正在恢复混频器设置...
    卡 DRA7xxWiLink
    发现硬件不存在状态:"DRA7xx-WiLink"""""
    ""使用通用方法初始化硬件
    DRA7xxWiLink 不存在状态
    卡 H58040000encode
    找到硬件不存在状态: "HDMI_58040000_e"""""""
    ""使用通用方法初始化硬件
    H58040000encode
    Thu Mar 24 18:36:00 UTC 2016
    (stk):ldisc installation timeout
    [10.511879](stk):ldisc_install = 0 (stk):timed out waiting for ldisc
    (stk = 11.6201k).rc = ldisc 安装[10.511879](stk):ldisc:ldisc = 0 (std.ld.ld.ldc = 11.0[11.0[10.5464k) /etc/init.d/run-postinsts 在 rc.d 清除过程中存在(继续)
    删除运行后安装的所有系统启动链接...
    /etc/rcS.d/S99run-postinsts
    init:输入运行级别:5
    正在配置网络接口... [12.535027] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [12.543726] i2c 1-0064:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探针延迟
    [12.550117] ipd2c 1-0068:驱动程序 fpd3_SerDes 请求 Serces 请求
    
    探针延迟[12.556440] i2c 1-006C:驱动程序 fpd3_ipd1c.0061请求 sprobe 请求12.5961[12.51] ipd3_ipd3_ipd1uesc
    驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [12.575635] i2c 1-0060:驱动程序 fpd3_SerDes 请求探测器延迟
    [12.618977](stk) ldisc 安装超时
    [12.623010](stk):ldisc_install =0
    [12.623011] net eth0:Phy found:id:12.623010](stk):12.623068](stk):lcd_install = 0x200020723011]
    将 VLAN 0添加到设备 eth0
    udhcpc (v1.22.1)上的硬件过滤器已开始
    发送 discover...
    [13.618971](stk):等待卸载 ldisc 超时
    [13.736106](stk):ldisc 安装=1(stk):ldisc 安装超时
    [14.731867](stk):ldisc 安装=0 (stk):等待 ldisc 卸载时发现...
    
    [15.840691](stk):ldisc_install = 1 (stk):ldisc installation timeout
    [16.841852](stk):ldisc_install = 0 (stk): timed out waiting for ldisc to be uninstalled
    [17.845693]蓝牙:ST_register failed -22
    sending discover...
    不租赁、放弃背景
    。
    正在启动系统信息总线:dbus。
    在/sys/./devices/kim/install
    上找到 UIM SYSFS 节点,启动 UIM-sysfs 守护程序。
    启动 telnet 守护程序。
    UIM:@主
    UIM:安装=/sys/./devices/kim/install
    UIM:DEV_NAME =/sys/./devices/kim/dev_name
    UIM:BAUD_RATE =/sys/./devices/kim/baud_rate
    UIM:FLOG_CNTL =/sys/./devices/kim/flow_cntrl
    UIM:开始轮询...
    在
    主机
    
    打开的日志文件上启用了启动 tiipcled 守护程序 GateMP 支持:lad.txt
    
    numProcessors = 5 id = 0 baseId = 0
    
    feded daemon:/usr/bin/lad_dra7xx
    
    。
    正在启动 rpcbind 守护程序...rpcbind:无法为 udp6
    rpcbind 创建套接字:无法为 tcp6
    创建套接字。
    创建 NFS 状态目录:完成
    启动 statd:完成
    NFS 守护程序支持在内核
    中未启用启动 syslogd/klogd:完成
    启动 thttpd。
    正在启用散热区...
    正在停止 Bootlog 守护程序:bootlogd。
    
    _________ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    ||||、||||||||||||||||||
    |__| |__|
    
    Arago Project http://arago-project.org dra7xx-EVM /dev/ttyO0
    
    Arago 2013.10 dra7xx-EVM /dev/ttyO0
    
    dra7xx-EVM 登录名:root
    @dra7xx-EVM:~# modprobe
    modprobe:错误:缺少参数。 请参阅-h
    root@dra7xx-EVM:~## modetest
    尝试加载模块 i915...失败。
    正在尝试加载模块 Radeon...失败。
    正在尝试加载新模块...失败。
    正在尝试加载模块 vmwgfx...失败。
    正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
    编码器:
    ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能克隆
    
    连接器:
    ID 编码器状态 类型尺寸(mm) 模式编码器
    
    CRC:
    ID FB 位置 尺寸8.
    0 (0、0)(0x0)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
    props:
    9转换钥匙模式:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
    值:0
    10转接键:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    11背景:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    12阿尔法搅拌机:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 enable=1
    值:0
    4旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:0
    5 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0
    6 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:0
    7前_mult_alpha:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 enable=1
    值:0
    14 0 (0、0)(0x0)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
    props:
    9转换钥匙模式:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
    值:0
    10转接键:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    11背景:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    12阿尔法搅拌机:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 enable=1
    值:0
    4旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:0
    5 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0
    6 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:0
    7前_mult_alpha:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 enable=1
    值:0
    
    层:
    ID CRTC fb CRTC x、y X、Y 伽马大小
    15. 0 0 0、0 0、0 0
    格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
    道具:
    4旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:0
    5 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0
    6 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:0
    7前_mult_alpha:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 enable=1
    值:0
    16 0 0 0、0 0、0 0
    格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
    道具:
    4旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:0
    5 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0
    6 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:0
    7前_mult_alpha:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 enable=1
    值:0
    
    帧缓冲区:
    ID Size Pitch
    
    root@dra7xx-EVM:~# kmscube -c 16
    尝试加载模块 omapdrm...成功。
    未连接连接器!
    无法初始化 DRM
    

    请检查日志、

    MAKECONFIG?=tda2xx-EVM-Linux-all

    dtb_default=dra7-evm-infoadas。dtb

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    将 HDMI 电视连接到基本 EVM 上的 HDMI 插座
    引导内核并运行以下命令

    CD /opt/vision_sdk
    camnodes.sh
    vision_sdk_load.sh
    /vision_sdk_linux_demo.out
    从硬件设置支持的菜单中选择任何演示
    您将在 HDMI dsplay 上看到输出

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju

    很抱歉耽误你的回复、我只有基本的 EVM 板、没有安装摄像头。

    我已将 HDMI 电视连接到 HDMI 插座。

    vision_sdk_load.sh

    /vision_sdk_linux_demo.out

    所选选项"5":

    5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)

    链运行时编解码器类型选择菜单

    0表示 MPEG、1表示 H264。

    通过0:电视屏幕变为绿色(默认为蓝色)。

    通过1:电视屏幕变为绿色(默认为蓝色)。

    我们能否在 HDMI 电视上显示一些演示图像? 我应该使用 modetest 和 kmscube 来检测 HDMI 电视吗?

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh

    当您看到" 电视屏幕变为绿色(默认为蓝色)"时、表示 HDMI 输出正在工作。

    您必须使用 H264或 MJPEG 压缩的 elementry 位流作为输入 、才能在 HDMI 电视上看到一些有效的图像。

    需要两个输入文件、请参阅

    \vision_sdk\HLOS\examples\ADAS\src\usecases\null_src_decode_display\chains_nullSrc_Display.c、函数名称 chains_nullSrcDisplay_SetNullSrcPrms ()

           strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile、"/home/1920x1080_00.h264、260");
           strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameIndexFile、"/home/1920x1080_00.hdr、260");

    1920x1080/00.h264 -数据文件(压缩位流)

    1920x1080/00.hdr -索引文件(包含帧大小、我是指每个"一个帧值数据"的大小)、由于 VSDK 没有帧块逻辑、因此在文件重构 NulSrc 时读取此"大小"值数据并传递给解码器、因此需要重新生成该文件。

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我知道 HDMI 输出正常。 但 modetest 和 kmscube -c 16的情况如何。

    kmscube -c 16.
    正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
    未连接连接器!
    无法初始化 DRM

    并且在 EVM 板通电后、HDMI 输出应正常工作。 它应该会向右打开 ttyS2。 是否应提供登录提示?

    \vision_sdk\HLOS\examples\ADAS\src\usecases\null_src_decode_display\chains_nullSrc_Display.c、
    
    函数名称 chains_nullSrcDisplay_SetNullSrcPrms ()
    
    strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameDataFile、"/home/1920x1080_00.h264、260");
    strncpy (pPrm->channelParams[Chid].nameIndexFile、"/home/1920x1080_00.hdr、260"); 

    上述路径在 VISION_SDK_02_11中不可用。 我在总源代码中有 grep 和 find。 不使用。

    此致、
    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh

    Vision SDK Linux 不支持 A15侧视显示、因此不支持 DRM 的某些功能。 仅 M4 BIOS 支持显示

    您需要将位流和数据文件放置在此路径中、这些示例测试文件不会打包

     

    此致、Shiju