请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA718 工具/软件:Linux
您好的团队:
我们有自己的以太网 AVB 堆栈。 我们正在寻找可用于移植和测试 AVB 堆栈代码的 TI 评估板/SOC。
问题:
对于 Jacinto 6 EVM (DRAXX Jacinto faimly):
1. MAC 端口是否具有 IEEE1588的硬件支持。
2.硬件是否还支持队列管理(Rx/Tx)和流量捆绑 (仅 Tx)?
3. TI 操作系统是否提供1588 PTP 支持来映射和使用 PTP 功能。
如果 Jacinto 上不存在这种情况、其他哪个板/SOC 将提供此支持?
此致、
Amit Mehra