This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA718:Jacinto J6 DRAXX 上的 IEEE 1588

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570342/linux-dra718-ieee-1588-on-jacinto-j6-draxx

器件型号:DRA718

工具/软件:Linux

您好的团队:

        我们有自己的以太网 AVB 堆栈。 我们正在寻找可用于移植和测试 AVB 堆栈代码的 TI 评估板/SOC。  

问题:

对于 Jacinto 6 EVM (DRAXX Jacinto faimly):

1. MAC 端口是否具有 IEEE1588的硬件支持。

2.硬件是否还支持队列管理(Rx/Tx)和流量捆绑 (仅 Tx)?

3. TI 操作系统是否提供1588 PTP 支持来映射和使用 PTP 功能。  

如果 Jacinto 上不存在这种情况、其他哪个板/SOC 将提供此支持?  

此致、

Amit Mehra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至器件论坛。

    请发布您使用的 SDK 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    1. MAC 端口是否具有 IEEE1588的硬件支持。
    是的、DRAXX 具有使用 CPTS 模块进行时间戳的硬件支持。 可以记录在两个交换机端口上发送或接收的每个数据包的时间戳值

    2.硬件是否还支持队列管理(Rx/Tx)和流量捆绑(仅 Tx)?

    是的、使用每个 Rx 和 Tx 通道的速率限制和优先级管理支持流量整形和队列管理。 这将使用以太网报头的 PCP (优先级代码点)和 AVB 标签字段来确定属于哪个信道数据包。

    3. TI 操作系统是否提供1588 PTP 支持来映射和使用 PTP 功能。
    是的、适用于 DRA7x 的 TI Linux 驱动程序具有1588 PTP 支持。

    有关更多详细信息、请参阅 DRA7xx TRM。

    请告诉我是否需要任何澄清。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prasad!
    好的、我们将能够放置以太网 AVB 代码并利用下面硬件的 PTP。 我一直在搜索 DRAXX TRM、但无法找到。 您能否提供该模块的参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    遗憾的是、DRA7xx TRM 不公开。 您能否联系您当地的 TI 销售代表以获取 TRM 和其他文档?

    www.ti.com/.../technicaldocuments
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Prasad。 我将与当地的 TI 支持团队取得联系。

    此致、
    Amit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    如果您尚未与当地的 TI 支持团队取得联系、TRM 现已公开可用:

    此致、

    Mariya