Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
您好!
我最近获得了一个与通信系统有关的项目。 我们决定 开发该项目的板是 LCDK OMAPL138。 在该项目中、我们需要 ARM 和 DSP 芯片协同工作。 ARM 芯 片将负责网络连接和数据的发送或接收、而 DSP 芯片将负责计算密集型的均衡、滤波等。
我已经使用这个电路板的 DSP 芯片已经有很长时间了、但是这是我第一次决定将它与 ARM 芯片结合使用。 在搜索如何使 ARM 与 DSP 配合使用后、我发现了 OMAP staterWare 中的 IPC 示例、这很难理解! 特别是、您不能跟踪 IPC 示例中使用的某些函数或术语的减速。
我寻求帮助的问题是:
1、如何在 CCS 中启动新项目、在该项目中、我可以为 ARM 和 DSP 芯片开发一个程序
2.如何将程序加载到芯片中进行调试
如果有任何提示可以帮助我推进该项目、我将不胜感激。
谢谢