主题中讨论的其他器件:CC1350
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在 CC1350的 TI-RTOS 软件中找不到计时器模块示例。 Hwi 或 Swi 没有任何示例。 我是否可以获得它们?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在 CC1350的 TI-RTOS 软件中找不到计时器模块示例。 Hwi 或 Swi 没有任何示例。 我是否可以获得它们?
谢谢你
您好、Navin、
您是否看过 CCS 中的 Resource Explorer? Swi 和时钟有很多示例。 这可能是一个很好的起点。
如果您需要使用计时器而不是时钟、则 E2E 论坛中应提供一些示例。
如果您查看该文档、
您应该查看驱动程序运行时 API。 在 PWM 驱动程序中、您应该有一个指向 GPTImer 文档的链接。
在我的计算机上、GP 定时器文档位于以下位置:
C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/docs/doxygen/html/_g_p_timer_c_c26_x_x_8h.html
此致、
米歇尔
您好、Navin、
我不确定我是否理解您的要求。 您原来的问题是关于 Hwi 的、但 Hwi 是一个纯粹在 TI-RTOS 中的概念。 如果没有 TI-RTOS、则不能有 Hwi 或 Swi。
但是、如果您查看计时器的低级驱动程序、我建议您查看驱动程序。 TI-RTOS GPTimer 使用计时器 driverlib 来实现其低级函数。
driverlib 文件夹应位于此处(您的计算机上的版本可能有所不同、具体取决于您的计算机上安装的版本):
C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\cc13xxware_2_04_02_17240\driverlib
请查看 timer.c 和.h
有关特定于中断的函数、请查看 interrupt.c 和.h
我还建议您查看内部 _doc.h 文件以了解更多信息。
此致、
米歇尔