This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:硬件中断、计时器和软件中断示例

Guru**** 2548280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567830/rtos-launchxl-cc1350-examples-for-hardware-interrupt-timers-and-softwareinterrupt

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在 CC1350的 TI-RTOS 软件中找不到计时器模块示例。 Hwi 或 Swi 没有任何示例。 我是否可以获得它们?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您是否看过 CCS 中的 Resource Explorer? Swi 和时钟有很多示例。 这可能是一个很好的起点。

    如果您需要使用计时器而不是时钟、则 E2E 论坛中应提供一些示例。

    如果您查看该文档、

    • 通过 Resource Explorer -> Software ->适用于 CC13xx 和 CC26xx 的 TI-RTOS ->文档->文档链接
    • 从计算机:C:\ \DOCS\打开文档概述 html 页面

    您应该查看驱动程序运行时 API。 在 PWM 驱动程序中、您应该有一个指向 GPTImer 文档的链接。

    在我的计算机上、GP 定时器文档位于以下位置:

    C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/docs/doxygen/html/_g_p_timer_c_c26_x_x_8h.html

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我有最新的 CC13xx 软件、但没有任何 Hwi 示例。 我在 CC1350LAUNCHXL 下的内核部分中找到了 Swi 示例、在上述帖子中提到的文件夹下也找到了计时器。 我观看了 Eric Wilbur 的 TI-RTOS 教程。 由于缺少示例、我尝试赶上实验室、无法继续。 感谢您的任何帮助。

    此致、

    谢谢你

    Navin Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navin、

    如果您想查看特定示例、我建议您查看 TI-RTOS 驱动程序的源代码。
    GPTimer.c 文件使用 Hwi 作为其驱动程序。

    驱动程序的位置位于此处(版本号可能会有所不同):
    C:\ \products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10\packages/ti\drivers\timer

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    是否有任何不使用 TI-RTOS 的 CC1350示例? 很难理解这些示例。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我不确定我是否理解您的要求。 您原来的问题是关于 Hwi 的、但 Hwi 是一个纯粹在 TI-RTOS 中的概念。 如果没有 TI-RTOS、则不能有 Hwi 或 Swi。

    但是、如果您查看计时器的低级驱动程序、我建议您查看驱动程序。 TI-RTOS GPTimer 使用计时器 driverlib 来实现其低级函数。

    driverlib 文件夹应位于此处(您的计算机上的版本可能有所不同、具体取决于您的计算机上安装的版本):

    C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\cc13xxware_2_04_02_17240\driverlib

    请查看 timer.c 和.h

    有关特定于中断的函数、请查看 interrupt.c 和.h

    我还建议您查看内部 _doc.h 文件以了解更多信息。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。