This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:SRIO 和超链接的高速信号仿真。 IBIS 模型、可在 TI 网站上下载该模型。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602352/tms320c6678-high-speed-signal-simulation-of-srio-and-hyperlink-will-be-used-the-ibis-model-that-download-it-at-ti-website

器件型号:TMS320C6678

我在系统中使用了两个 TMS320C6678 DSP。 并相互连接使用了超链接并连接到使用了 SRIO 的 Xilinx FPGA (A7)。 超链接速度:12.5Gbps;SRIO 速度:3.125Gbps。

为了达到性能要求、我使用了 Hyperlynx 和 IBIS 模型来模拟超链接和 SRIO。

但超链接引脚和 SRIO 引脚中没有 IBIS 模型。  

例如:

那么、您能帮助我为超链接/SRIO/SGMII/PCIe 仿真选择高速 IBIS 模式吗?

如果您拥有最新的 IBIS 模型或 IBIS-AMI 模型、 您能给我提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知硬件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路、

    C6678上的串行器/解串器接口(包括超链接和 SRIO)需要复杂的非线性模型、而标准 IBIS 模型无法支持这些模型。  由于难以支持这些模型及其专有特性、这些模型仅提供给具有严格许可证的客户。  此过程不通过 E2E 论坛进行管理。  您需要联系 TI FAE。

    另请注意、超链接数据速率限制为10Gbaud。  这包含在勘误文档中的建议21中。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以关闭吗?