请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 我在系统中使用了两个 TMS320C6678 DSP。 并相互连接使用了超链接并连接到使用了 SRIO 的 Xilinx FPGA (A7)。 超链接速度:12.5Gbps;SRIO 速度:3.125Gbps。
为了达到性能要求、我使用了 Hyperlynx 和 IBIS 模型来模拟超链接和 SRIO。
但超链接引脚和 SRIO 引脚中没有 IBIS 模型。
例如:
那么、您能帮助我为超链接/SRIO/SGMII/PCIe 仿真选择高速 IBIS 模式吗?
如果您拥有最新的 IBIS 模型或 IBIS-AMI 模型、 您能给我提供吗?