This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:主线 Linux 是否具有通过 SDIO 实现 WL1837MOD 的内置驱动程序?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603356/linux-wl1837mod-is-mainline-linux-having-built-in-driver-for-wl1837mod-over-sdio

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1835MODWL1835

工具/软件:Linux

主线 Linux 是否具有用于基于 SDIO 的 WL1837芯片的内置驱动程序? 如果是、它从哪个内核版本中受支持?
驱动程序是否支持同时 STA 模式和 AP 模式运行?

谢谢、此致、

ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ABIN:

    是的、主线 Linux 支持 WL18xx 芯片系列(包括 WL1837)。 Linux 内核 v3.6中添加了 WL18xx 芯片系列支持、但在更高版本中添加了许多补丁。 因此、我建议使用 Linux 内核 v4.4.x 和更高版本。
    您可以在以下位置跟踪各种内核版本中的 WL18xx 驱动程序:
    elixir.free-electrons.com/.../main.c

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Cvetolin Shulev-XID"]Hi ABIN、

    是的、主线 Linux 支持 WL18xx 芯片系列(包括 WL1837)。 Linux 内核 v3.6中添加了 WL18xx 芯片系列支持、但在更高版本中添加了许多补丁。 因此、我建议使用 Linux 内核 v4.4.x 和更高版本。
    您可以在以下位置跟踪各种内核版本中的 WL18xx 驱动程序:
    elixir.free-electrons.com/.../main.c

    BR
    Tsvetolin Shulev

    [/报价]

    感谢 茨韦托林的澄清。  


    我们现在认为 WL1835MOD 可能更具成本效益。 您能否确认 WL1835是否也可以使用相同的驱动程序?

    谢谢、此致、

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABIN、

    是的、相同的驱动程序适用于包括 WL1835MOD 在内的整个 WL18xx 系列。

    BR

    Tsvetolin Shulev