请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837、 WL1835MOD、 WL1835
工具/软件:Linux
主线 Linux 是否具有用于基于 SDIO 的 WL1837芯片的内置驱动程序? 如果是、它从哪个内核版本中受支持?
驱动程序是否支持同时 STA 模式和 AP 模式运行?
谢谢、此致、
ABIIN
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 user="Cvetolin Shulev-XID"]Hi ABIN、
是的、主线 Linux 支持 WL18xx 芯片系列(包括 WL1837)。 Linux 内核 v3.6中添加了 WL18xx 芯片系列支持、但在更高版本中添加了许多补丁。 因此、我建议使用 Linux 内核 v4.4.x 和更高版本。
您可以在以下位置跟踪各种内核版本中的 WL18xx 驱动程序:
elixir.free-electrons.com/.../main.c
BR
Tsvetolin Shulev
[/报价]
感谢 茨韦托林的澄清。
我们现在认为 WL1835MOD 可能更具成本效益。 您能否确认 WL1835是否也可以使用相同的驱动程序?
谢谢、此致、
ABIIN